中性线保护
简介
长延时过流保护功能专门针对中性线保护。
可用性
下列设备提供中性线保护功能:
-
IEC 标准的 MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0 控制单元
-
带有 ENCT(外部中性线电流互感器)选项(用于测量中性线电流)的 3 极断路器。有关 ENCT 安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NHA14388。
-
4 极断路器
描述
如果中性线导体的截面积至少等于相线导体的截面积,并且中性线上的电流不会超过相线导体上的电流值,则没有必要为中性线导体提供过流保护。
下列情况下,必须为中性线导体提供过流保护:
-
中性线导体的截面积小于相线导体的截面积。
-
安装了可产生三阶谐波(或其倍数)的非线性负载
因运行原因(多源图)或安全原因(在断电时进行工作)可能需要切断中性线。
概括来说,中性线导体可以为:
-
非分布式(3 极断路器)
-
分布式、不可切断且未进行保护(3 极断路器)
-
分布式、不可切断但受保护(带有 ENCT 选项的 3 极断路器)
-
分布式、可切断且受保护(4 极断路器)
MicroLogic Active 控制单元适合所有保护类型。它们集成了加大中性线 (OSN) 功能,该功能可在存在三阶谐波电流(及其倍数)时管理中性线导体保护。
|
断路器 |
可能的类型 |
中性线保护 |
|---|---|---|
|
3 极断路器 |
3P, 3D |
关闭 |
|
带有 ENCT 选项的 3 极断路器 |
3P, 3D |
关闭 |
|
3P, 3D + N/2 |
半中性线 |
|
|
3P, 3D + N |
全中性线 |
|
|
3P、3D + OSN |
加大中性线 |
|
|
4 极断路器 |
4P, 3D |
关闭 |
|
4P, 3D + N/2 |
半中性线 |
|
|
4P, 4D |
全中性线 |
|
|
4P、4D + OSN |
加大中性线 |
|
|
P:极点,D:控制单元,N:中性线保护 |
||
工作原理
声明 3 极断路器上的外部中性线电流互感器 (ENCT)
在 3P 断路器上,必须以下列方式之一声明 ENCT 选项:
-
在 MicroLogic Active 显示屏上,从 树形导航菜单中的
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件
设置 3 极和 4 极断路器的中性线保护
以下列方式之一设置中性线保护的类型:
-
在受 PIN 码保护的 MicroLogic Active 显示屏上,按保护设置按钮,选择 N(中性线保护)区域。请参阅保护设置程序。
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)
下表显示中性线长延时保护的设定值和所选中性线保护类型的阈值:
|
中性线保护类型 |
中性线阈值 |
|
|---|---|---|
|
关闭 |
中性线无保护 |
|
|
N/2(出厂设置) |
Ir/2 |
|
|
N |
Ir |
|
|
加大 N |
3 极 (ENCT) |
1.6 x Ir |
|
4 极 |
1.6 x Ir 不超过 In |
|
/MicrologicX_Neutral_protection_b5effd44_T001593933.gif)