瞬时过流保护(I 或 ANSI 50)
简介
瞬时过流保护有助于防止设备出现相线至相线、相线至中性线以及相线至接地短路。该保护以定时特性运行。它在超过设定电流时立即脱扣,无其他时间延迟。
保护通常提供两种脱扣模式,而且分断时间不同:
-
标准模式(当 ERMS 已启用时):分断时间 50 ms,用于需要选择性的应用。在 MasterPacT MTZ 断路器下游安装的任何 ComPacT NSX 或 PowerPacT H-, J-, L-frame 断路器均可提供全面选择性(有关 Ue ≤ 440 Vac 的详细信息,请参阅选择性表)。
-
快速模式(当 ERMS 已启用时):分断时间 30 ms,通常用于必须限制设备的热约束以及不需要选择性的应用。有关更多信息,请参阅 LVPED318033EN Complementary Technical Information。
可用性
下列设备提供瞬时过流保护:
-
IEC 标准的 MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0 控制单元
-
3 极断路器和 4 极断路器
它通过流经断路器内部电流互感器的电流供电,不需要附加外部供电。
工作原理
瞬时过流保护阈值设定短路电流的水平,在此短路电流水平下,断路器脱扣,无故意时间延迟。
对于 IEC 标准的 MicroLogic Active 5.0 and 6.0 控制单元,可以禁用瞬时过流保护。
对于 IEC 标准的 MicroLogic Active 2.0 控制单元,不能禁用瞬时过流保护。
瞬时过流保护在短延时过流阈值调整至与短延时过流阈值设置相同或更低时将超越短延时过流保护。
设置 MicroLogic Active 2.0 保护
MicroLogic Active 2.0 的快速保护设置
快速保护设置可用:
-
在 MicroLogic Active HMI 上
-
使用 EcoStruxure Power Device 应用
设置 |
单位 |
数值 |
出厂设置 |
---|---|---|---|
Ii |
A |
关、(1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10) x Ir |
1.5 x Ir |
有关详细信息,请参阅设置指南。
MicroLogic Active 2.0 的精细保护设置
精细保护设置可用:
-
在 MicroLogic Active HMI 上
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件
-
使用 EcoStruxure Power Device 应用
设置 |
单位 |
范围 |
步骤 |
出厂设置 |
---|---|---|---|---|
Ii |
A |
1.5-10 x Ir |
0.1 x Ir |
1.5 x Ir |
有关详细信息,请参阅设置指南。
MicroLogic Active 2.0 保护特性
特性 |
单位 |
标准值 |
ERMS值 |
---|---|---|---|
2 x Ii 阈值分断时间 |
ms |
≤ 80 |
≤ 80 |
不脱扣时间 |
ms |
> 20 |
> 20 |
阈值精度 |
% |
+/- 10 |
+/- 10 |
设置 MicroLogic Active 5.0 and 6.0 保护
![]() |
可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件启用或禁用 MicroLogic Active 5.0 and 6.0 的瞬时过流保护。 瞬时过流保护设置为 Ii:瞬时过流保护阈值。 设置方法如下:
|
保护设置可通过两种模式配置:
MicroLogic Active 5.0 and 6.0 的快速保护设置
快速保护设置可用:
-
在 MicroLogic Active HMI 上
-
使用 EcoStruxure Power Device 应用
设置 |
单位 |
数值 |
出厂设置 |
---|---|---|---|
Ii |
A |
关、(2 / 3 / 4 /6 / 8 / 10 / 12 / 15) x In |
2 x In |
有关详细信息,请参阅设置指南。
MicroLogic Active 5.0 and 6.0 的精细保护设置
精细保护设置可用:
-
在 MicroLogic Active HMI 上
-
使用 EcoStruxure Power Commission 软件
-
使用 EcoStruxure Power Device 应用
设置 |
单位 |
范围 |
步骤 |
出厂设置 |
---|---|---|---|---|
Ii |
A |
2.0-15 x In |
0.1 x In |
2.0 x In |
有关详细信息,请参阅设置指南。
MicroLogic Active 5.0 and 6.0 保护特性
特性 |
单位 |
标准值 |
ERMS值 |
---|---|---|---|
2 x 阈值分断时间 |
ms |
≤ 50 |
≤ 30 |
不脱扣时间 |
ms |
> 20 |
0 |
阈值精度 |
% |
+/- 10 |
+/- 10 |
MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0 的预定义事件
保护功能生成下列预定义事件:
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
---|---|---|---|
0x4002 (16386) |
瞬时 (Ii) 脱扣 |
脱扣 |
高 |
用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理。
断路器脱扣线圈 (MITOP) 激活时,生成脱扣事件。
MicroLogic Active 5.0 and 6.0 的预定义事件
当瞬时过流保护被禁用时,将生成以下事件:
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
---|---|---|---|
0x0C08 (3080) |
Ii 保护已禁用 |
保护 |
低 |
建议操作
代码 |
事件 |
建议操作 |
---|---|---|
0x4002 (16386) |
瞬时 (Ii) 脱扣 |
复位断路器。请参阅 复位脱扣事件。 |
0x0C08 (3080) |
Ii 保护已禁用 |
无需任何操作。仅供参考。 |
MicroLogic Active 2.0 and 5.0 的保护测试
MicroLogic Active 2.0 and 5.0 控制单元的保护测试功能可模拟瞬时过流保护引起的脱扣。
按照以下方式执行保护测试:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
检查确认断路器已合闸、控制单元供电正常(ready LED 闪烁)。 |
2 |
使用 MicroLogic Active HMI 执行保护测试。 生成 Ii 测试按钮已按下事件。 |
3 |
断路器脱扣。 生成 Ii 测试脱扣事件。 |
4 |
如果断路器未脱扣,则生成 Ii 测试 - 未脱扣事件。 重新开始测试。如果断路器未再次脱扣,请联系您的 Schneider Electric 服务代表。 |
MicroLogic Active 2.0 and 5.0 的保护测试事件
保护测试功能生成下列预定义事件:
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
---|---|---|---|
0x4035 (16437) |
Ii 测试脱扣 |
脱扣 |
高 |
0x151B (5403) |
Ii 测试 - 未脱扣 |
诊断 |
高 |
0x151C (5404) |
Ii 测试按钮已按下 |
诊断 |
低 |
MicroLogic Active 2.0 and 5.0 保护测试的建议操作
代码 |
事件 |
建议操作 |
---|---|---|
0x4035 (16437) |
Ii 测试脱扣 |
复位断路器。请参阅 复位脱扣事件。 |
0x151B (5403) |
Ii 测试 - 未脱扣 |
重新开始测试。如果断路器未再次脱扣,请联系您的 Schneider Electric 服务代表。 |
0x151C (5404) |
Ii 测试按钮已按下 |
无需任何操作。仅供参考。 |
复位脱扣事件
有关在因电气故障而脱扣之后复位断路器的说明,请参阅相关文档:
-
带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ1 IEC 断路器 - 用户指南
-
带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ2/MTZ3 IEC 断路器 - 用户指南