监测触点磨损情况
简介
电极触点因运行循环中承受短路期间的电流和中断电流的次数而产生磨损。建议定期检查触点,以确定是否必须更换触点。为了减少触点和灭弧栅的系统性目视检查次数,触点磨损情况估算有助于根据估算的磨损情况(从 0% - 新触点 - 至 100% - 触点完全磨损)计划目视检查。
工作原理
触点磨损情况在断路器每次带电或不带电中断电路时都会增加。
当 MicroLogic Active 控制单元触点磨损算法计算出的值高于其中一个预定义阈值(60%、95% 和 100%)时,系统会生成事件,以橙色或红色弹出式屏幕进行显示,同时显示相应的事件消息。
数据可用性
触点磨损监测数据可用:
-
在 MicroLogic Active 显示屏上,从 树形导航菜单 中的
-
通过 Zigbee 无线通讯网络,适用于 MicroLogic Active AP/EP 控制单元。
-
使用有线通讯网络在服务器或远程控制器上
预定义事件
该功能生成下列事件:
代码 |
事件 |
历史记录 |
严重性 |
---|---|---|---|
0x1440 (5184) |
触点磨损 > 60%。检查触点。 |
诊断 |
中等 |
0x1441 (5185) |
触点磨损 > 95%。计划断路器更换。 |
诊断 |
中等 |
0x1442 (5186) |
触点磨损 > 100%。更换断路器。 |
诊断 |
高 |
建议操作
代码 |
事件 |
建议操作 |
---|---|---|
0x1440 (5184) |
触点磨损 > 60%。检查触点。 |
在下次计划性维护期间,目检灭弧栅和主触点。 |
0x1441 (5185) |
触点磨损 > 95%。计划断路器更换。 |
计划更换断路器。 |
0x1442 (5186) |
触点磨损 > 100%。更换断路器。 |
更换断路器。 |
有关谁能够执行建议操作的更多信息,请联系 Schneider Electric 技术支持部门或您的 Schneider Services 现场服务代表。