DOCA0265ZH-04

事件定义

@experts:Event descriptions are based on v7–23 of the Event Census

定义

事件是指数字数据的状态变化,或 MicroLogic Active 控制单元或 EIFE Ethernet 接口检测到的任何事件。

事件带有时间戳,在每个模块的事件历史记录中记录。

事件按照严重程度分类:

  • 高:需要进行紧急纠正操作。

  • 中等:需要安排纠正操作。

  • 低:仅供参考。

所有高严重性事件和中等严重性事件均会生成报警,并在 MicroLogic Active 控制单元显示屏上显示弹出式通知屏幕

低严重性事件为信息类事件。它们可通过 EcoStruxure Power Commission 软件查阅。

报警和脱扣属于需要用户特别注意的事件:

  • 脱扣属于高严重性事件,在断路器脱扣时生成。

  • 报警属于中等或高严重性事件。

本部分中的信息仅适用于 MicroLogic Active 控制单元检测到的事件。

有关 EIFE 事件的说明,请参阅 DOCA0106•• Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南

MicroLogic Active 控制单元管理事件

下图概述 MicroLogic Active 控制单元如何管理事件。

事件时间戳

每个事件均带有时间戳,包括 MicroLogic Active 内部时钟的日期和时间。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?