快速查看模式
快速查看
快速查看可显示一系列屏幕,具体取决于 MicroLogic Active 控制单元的类型。屏幕显示控制单元的状态和运行值的快照。保护屏幕上显示的值是保护功能当前所使用的活动保护设置。
活动保护设置为:
-
缺省情况下为标准保护设置。
-
ERMS 保护设置(当 ERMS 已启用时)。
-
故障预置保护设置,当 MicroLogic Active 控制单元在尚未应用上次的保护设置。事件(代码 0x142F)之后恢复为故障预置保护设置时。
快速查看屏幕列表
根据 MicroLogic Active 控制单元的类型,快速查看可显示下列屏幕:
|
屏幕 |
描述 |
MicroLogic Active 类型 |
|
|---|---|---|---|
|
(1) |
显示断路器的健康状态: |
MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0 | |
|
健康状态良好(绿色) |
|||
|
中等严重性,检测到需计划操作的报警(橙色) |
|||
|
高严重性,检测到需立即采取措施的报警(红色) |
|||
|
电流(1) |
在相 1、2、3 值上将 I1、I2、I3 RMS 电流显示为以 Ir 的百分比表示的条形图。三个电流值以安培为单位显示在条形图下方。 |
MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0 | |
|
脱扣曲线 |
显示消息:
|
MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0 | |
|
LI 设置 |
显示选择的活动保护设置:
|
MicroLogic Active 2.0 |
|
|
LSI 设置 |
显示选择的活动保护设置:
|
MicroLogic Active 5.0 |
|
|
LSIG 设置 |
显示选择的活动保护设置:
|
MicroLogic Active 6.0 |
|
|
(1) 屏幕数据每秒刷新。 |
|||
启动快速查看滚动
MicroLogic Active 控制单元键盘不活动 3 分钟之后,只要没有挂起的用户操作,快速查看滚动就自动开始。
显示屏将反复地循环滚动浏览选择的屏幕。每个屏幕先显示 5 秒钟,然后显示下一个屏幕。
停止快速查看滚动
按 Back 按钮停止快速查看滚动。LSIG 主屏幕 显示出来。
当 MicroLogic Active 控制单元检测到以下任意事件时,快速查看滚动中断,且显示弹出消息:
-
脱扣
-
高严重性报警
-
中等严重性报警