DOCA0265ZH-04

事件类型

概述

事件有下列类型:

  • 发生/完成(进入/退出):事件具有确定的起点和终点,代表某个系统状态的起点或终点。发生和完成均带有时间戳,并在历史记录中记载。例如,手动模式已启用是一种发生/完成事件。

  • 瞬时(脉冲):事件没有期限。只有事件的发生带有时间戳,并在历史记录中记载。例如,接收到分闸命令、修改设置或断路器脱扣属于瞬时事件。

事件类型不能自定义。

事件状态定义

事件的状态为活动、不活动或保持。它取决于事件类型和锁存模式。所有事件的状态均可随时查阅

锁存模式

事件可以是锁存事件或已解锁事件:

  • 已解锁:事件状态在事件原因存续期间为活动事件。当事件的原因消失或已解决时它自动返回不活动状态。

  • 锁存:当事件的原因消失或已解决时,事件状态不会自动返回不活动状态。它一直处于保持状态,直至用户复位。

某些事件的锁存模式可以通过 EcoStruxure Power Commission 软件定制。

已解锁发生/完成事件

下图显示已解锁发生/完成事件的状态:

A 事件不活动

B 事件活动

1 事件发生:事件带有时间戳,在历史记录中记载,并且得到通知,具体取决于严重程度

2 事件完成:事件带有时间戳,在历史记录中记载。

锁存发生/完成事件

下图显示锁存发生/完成事件的状态:

A 事件不活动

B 事件活动

C 事件保持

1 事件发生:事件带有时间戳,在历史记录中记载,并且得到通知,具体取决于严重程度

2 事件完成:事件带有时间戳,在历史记录中记载。

3 事件复位:复位命令带有时间戳,在运行历史记录中记载。所有保持事件均得到复位。

下图显示事件完成之前尝试复位的锁存事件的状态:

A 事件不活动

B 事件活动

C 事件保持

1 事件发生:事件带有时间戳,在历史记录中记载,并且得到通知,具体取决于严重程度

2 事件复位:复位命令带有时间戳,在运行历史记录中记载,但对 MicroLogic Active 事件 1 无任何影响,因为外部事件未完成

3 事件完成:事件带有时间戳,在历史记录中记载。

4 事件复位:复位命令带有时间戳,在运行历史记录中记载。所有保持事件均得到复位。

下图显示锁存、循环发生/完成事件的状态:

A 事件不活动

B 事件活动

C 事件保持

1 事件发生:事件带有时间戳,在历史记录中记载,并且得到通知,具体取决于严重程度

2 事件完成:事件带有时间戳,在历史记录中记载。

3 事件复位:复位命令带有时间戳,在运行历史记录中记载。所有保持事件均得到复位。

已解锁瞬时事件

下图显示已解锁瞬时事件的状态:

A 事件不活动

1 事件发生:事件带有时间戳,在历史记录中记载,并且得到通知,具体取决于严重程度

锁存瞬时事件

下图显示锁存瞬时事件的状态:

A 事件不活动

C 事件保持

1 事件发生:事件带有时间戳,在历史记录中记载,并且得到通知,具体取决于严重程度

2 事件复位:复位命令带有时间戳,在运行历史记录中记载。所有保持事件均得到复位。

下图显示锁存、循环瞬时事件的状态:

A 事件不活动

C 事件保持

1 事件发生:事件带有时间戳,在历史记录中记载,并且得到通知,具体取决于严重程度

2 事件复位:复位命令带有时间戳,在运行历史记录中记载。所有保持事件均得到复位。

复位锁存脱扣事件

可以通过将 MicroLogic Active 控制单元正面的 按下 3-15 秒,然后释放 ,来复位锁存的脱扣事件。

复位命令不针对特定脱扣事件。由 MicroLogic Active 控制单元管理的所有保持脱扣事件状态都将被复位,并且所有脱扣原因 LED 都将被清除。

复位命令生成下列事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1307 (4871)

报警复位

运行

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?