MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备的初步操作
安全说明
![]() |
---|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
过程定义
过程特性 |
说明 |
---|---|
操作 |
更换 MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备中的 MicroLogic Active 控制单元之前执行初步操作。 |
目标 |
使用 MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备前,将其置于安全环境中。 |
必要的工具 |
PZ3 螺丝刀 |
DOCA0285•• 带 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ2/MTZ3 IEC 断路器 - 用户指南 |
固定式 MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备的初步操作
使用设备前,务必按下分闸按钮,手动使断路器分闸。在断路器已合闸的情况下拆卸 MicroLogic Active 控制单元时,这有助于防止断路器自动分闸。
抽出式 MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备的初步操作
![]() |
---|
设备掉落风险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
使用设备前,务必按下分闸按钮,手动使断路器分闸。在断路器已合闸的情况下拆卸 MicroLogic Active 控制单元时,这有助于防止断路器自动分闸。