DOCA0265ZH-04

MicroLogic Active 实时测量

简介

MicroLogic Active 控制单元可实时测量或计算 MicroLogic Active 测量可用性和显示 在中描述的电气量。

电气量的实时值(无论是测量值还是计算值)每秒钟以额定频率更新一次。

测量中性线电流

4 极断路器或 3 极断路器中的 MicroLogic Active 控制单元(带有 ENCT 接线和配置)可测量中性线电流:

  • 对于 3 极断路器,测量中性线电流时在中性线导体上增加电流互感器以获得互感器信息。有关详细信息,请参阅MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ - 目录

  • 对于 4 极断路器,中性线电流通过系统测量。

中性线电流的测量方法与相线电流的测量方法相同。

测量接地故障电流

MicroLogic Active 控制单元根据断路器配置计算或测量接地故障电流,方法与相电流相同,如下表所示。

断路器配置

Ig 接地故障电流

3P

Ig = I1 + I2 + I3

4P

Ig = I1 + I2 + I3 + IN

3P + ENCT

Ig = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT)

测量相电压 (MicroLogic Active E/EP/Ei)

4 极断路器或 3 极断路器中的 MicroLogic Active 控制单元(带有 ENVT 接线和配置)可测量相电压 V1NV2NV3N

  • 对于 3 极断路器,必须:

    • ENVT 至中心线导体连接一根导线

    • 在系统类型设置中声明 ENVT

  • 对于 4 极断路器,相电压通过系统测量。

相电压的测量方法与线电压的测量方法相同。

计算平均电流

MicroLogic Active 控制单元可计算平均电流 Iavg,即 3 个相电流的算术平均值:

计算平均电压 (MicroLogic Active E/EP/Ei)

MicroLogic Active E/EP/Ei 控制单元可计算平均电压:

  • 线电压 Vavg 是 3 个线电压的算术平均值:

  • 相电压 Vavg 是 3 个相电压的算术平均值(4 极断路器或 3 极断路器,带有 ENVT 接线和配置):

测量电流相不平衡 (MicroLogic Active E/EP/Ei)

MicroLogic Active E/EP/Ei 控制单元可计算各相的电流不平衡(3 个数值)和最大电流不平衡。

电流不平衡是平均电流的百分比:

测量电压相不平衡 (MicroLogic Active E/EP/Ei)

MicroLogic Active E/EP/Ei 控制单元可计算:

  • 各相的线电压不平衡(3 个数值)和 3 个线电压不平衡的最大值。

  • 对于带有 ENVT 接线和配置的 4 极断路器或 3 极断路器:各相的相电压(如有)不平衡(3 个数值)和 3 个相电压不平衡的最大值。

电压不平衡可表示为与电气量平均值比较的百分比 (Vavg):

最大值/最小值

MicroLogic Active 控制单元可确定某些电气量从上一次复位至当前时间这一周期内达到的最大值 (MAX) 和最小值 (MIN)。MicroLogic Active 测量可用性和显示 中介绍了可用的最大值和最小值。

复位最大值/最小值

最大值和最小值可在 MicroLogic Active 显示屏上从 树形导航菜单 中设置:

  • 电流和功率的最大值可在以下位置复位:

    • 测量 > 电流

    • 测量 > 功率 (MicroLogic Active E/EP/Ei)

  • 电压和频率的最大值和最小值可在以下位置复位:

    • 测量 > 电压 (MicroLogic Active E/EP/Ei)

    • 测量 > 频率 (MicroLogic Active E/EP/Ei)

所选电气量分组的所有最大值和最小值均被复位。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?