DOCA0265ZH-04

根据 UL489SE 标准设置保护

简介

危险
电击、爆炸或弧闪危险
  • 断路器的配置和设置必须由具备相应资质的人员依据安装保护系统研究结果来完成。
  • 在安装调试期间及进行任何更改之后,检查 MicroLogic Active 配置和保护功能设置是否与此研究的结果一致。
  • MicroLogic Active 保护功能缺省设置为最小值。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

设置保护设置的程序符合 UL489SE 标准。它由专用编辑会话以及提交和应用设置更改的两步程序加以保护。

专用编辑会话意味着一次只有一个接口可以访问和设置保护设置。当编辑会话打开时,其他接口的访问将被阻止。

在编辑会话期间,在应用新的设置之前,对 MicroLogic Active 控制单元提供的活动保护没有影响。如果取消了新设置,或者编辑会话在新设置应用前超时,则已激活的保护保持不变。

标准保护功能的设置可以通过以下接口来设定:

  • MicroLogic Active HMI 上,按保护设置 按钮(受 PIN 码保护)。请参阅 保护设置程序

    如果 MicroLogic Active 控制单元电源中断,请使用 Mobile Power PackMicroLogic Active HMI 上启用保护设置程序。

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件(受密码保护)

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)

有关密码管理的详细信息,请参阅访问管理

“快速查看”中显示的保护设置是系统上应用的已激活的保护设置。

用于选择和更改保护设置的编辑会话

编辑会话具有以下特征:

  • 每次只能打开一个编辑会话。在打开了某个编辑会话的情况下,来自其他接口的保护设置访问会受到拦截。如果已打开某个会话,则会显示弹出通知。

  • 提交和应用新设置需要五分钟的超时时间。会话超时时间如下:

    • 如果不提交新设置,在会话打开后五分钟

    • 如果不应用新设置,在提交新设置后五分钟

  • 应用新设置后,按屏幕上的应用设置关闭编辑会话。

  • 当通过 EcoStruxure Power Device 应用EcoStruxure Power Commission 软件上的保护设置按钮更改保护设置时,在一个编辑会话中可以设置多个保护功能。对每个功能进行更改后,需要执行提交步骤,并且需要一个应用步骤来应用给定设置组(标准或 ERMS)的所有新设置。在执行应用步骤之前,已激活的设置保持不变。

用于提交和应用保护设置的两步式程序

更改保护设置时,您要在两个连续的步骤中提交和应用新设置:

步骤

操作

1

提交新设置

选择所需新设置并提交。此时会显示新的设置,以便您在应用之前检查设置是否正确。读取新设置以确认它们是否正确。

2

应用新设置

应用新设置。现有的已激活保护设置被替换成新设置。

有关通过 MicroLogic Active 显示屏更改保护设置的更多信息,请参阅保护设置程序

设置变更可追溯性

保护设置的更改会生成以下其中一种事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x1100 (4352)

保护通过 HMI 进行了更改

保护

0x1108 (4360)

保护设置通过通讯变更

保护

用户无法修改预定义事件。有关事件的常规信息,请参阅事件管理

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?