DOCA0265ZH-04

准备更换

更换用 MicroLogic Active 控制单元

在具有等效功能的情况下,MicroLogic Active 控制单元可更换为部件号相同的 MicroLogic Active 控制单元,或使用下表所述的相应备用 MicroLogic Active 控制单元进行升级。

初始 MicroLogic Active 控制单元

更换用 MicroLogic Active 控制单元

描述

部件号

描述

部件号

MicroLogic Active 2.0 A 控制单元

LV933071

MicroLogic Active 2.0 E 备件

LV947600SP

MicroLogic Active 5.0 A 控制单元

LV933072

MicroLogic Active 6.0 E 备件

LV947603SP

MicroLogic Active 6.0 A 控制单元

LV933073

MicroLogic Active 6.0 E 备件

LV947603SP

MicroLogic Active 2.0 E 控制单元

LV947600

MicroLogic Active 2.0 E 备件

LV947600SP

MicroLogic Active 5.0 E 控制单元

LV947602

MicroLogic Active 6.0 E 备件

LV947603SP

MicroLogic Active 6.0 E 控制单元

LV947603

MicroLogic Active 6.0 E 备件

LV947603SP

MicroLogic Active 6.0 Ei 控制单元

LV949603

MicroLogic Active 6.0 Ei 备件

LV949603SP

支持 Zigbee 无线通讯的 MicroLogic Active 2.0 AP 控制单元。

LV933071W

MicroLogic Active 2.0 EP 备件

LV947600WSP

支持 Zigbee 无线通讯的 MicroLogic Active 5.0 AP 控制单元。

LV933072W

MicroLogic Active 6.0 EP 备件

LV947603WSP

支持 Zigbee 无线通讯的 MicroLogic Active 6.0 AP 控制单元。

LV933073W

MicroLogic Active 6.0 EP 备件

LV947603WSP

支持 Zigbee 无线通讯的 MicroLogic Active 2.0 AP 控制单元。

LV947600W

MicroLogic Active 2.0 EP 备件

LV947600WSP

支持 Zigbee 无线通讯的 MicroLogic Active 5.0 AP 控制单元。

LV947602W

MicroLogic Active 6.0 EP 备件

LV947603WSP

支持 Zigbee 无线通讯的 MicroLogic Active 6.0 AP 控制单元。

LV947603W

MicroLogic Active 6.0 EP 备件

LV947603WSP

订购备件

通过 MySchneider 应用程序订购备件。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?