设置更换用 MicroLogic Active 控制单元
![]() |
---|
电击、爆炸或电弧闪光危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
完成更换后,必须在更换 MicroLogic Active 控制单元中设置参数。设置程序因替换类型而异。
更换 MicroLogic Active 控制单元后所执行的设置
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
确认电池条已拆除。 |
2 |
如果已安装 BCIM 模块,则对其进行配置。 |
3 |
在MicroLogic Active HMI 上为更换用 MicroLogic Active E/EP/Ei 控制单元设置断路器信息。 |
4 |
在 MicroLogic Active HMI 上手动配置更换用 MicroLogic Active E/EP/Ei 控制单元的保护设置和其他设置。
|
5 |
如果将 MicroLogic Active 5.0 A/E 控制单元更换为 MicroLogic Active 6.0 E 控制单元,或将 MicroLogic Active 5.0 AP/EP 控制单元更换为 MicroLogic Active 6.0 EP 控制单元,则通过 EcoStruxure Power Commission 软件手动禁用接地故障保护。 |