通过 USB 端口管理访问
描述
藉由以下软件应用,来通过 USB 端口访问数据:
通过 USB 端口进行的访问受 USB 密码保护。此密码没有到期日期。
创建 USB 密码
在连接到 EcoStruxure Power Commission 软件或 EcoStruxure Power Device 应用 时,系统会提示您创建 SecurityAdmin 帐户。您可以选择 Skip 以推迟帐户创建。
缺省密码为 schneider123。
USB 密码更改
USB 密码可通过 EcoStruxure Power Commission 软件更改。
需要输入当前密码才能更改密码。
密码由 8 到 32 个 ASCII 字符组成,具有以下限制:
-
仅允许 ASCII [32-126]
-
至少一个大写字母
-
至少一个小写字母
-
不得包含用户名
-
必须与先前密码不同
复位 USB 密码
在连接到 EcoStruxure Power Commission 软件或 EcoStruxure Power Device 应用 的情况下,按 Reset Password 可复位 USB 密码。
按下 Reset Password 后,屏幕上将出现一条确认弹出消息。单击以确认并完成程序。