每个访问路径的访问管理
一般说明
MicroLogic Active 控制单元上的数据可通过以下方式访问:
-
从 MicroLogic Active HMI(受 PIN 码保护)
-
在连接到 MicroLogic Active USB-C 端口的设备上(受密码保护):
-
运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机(籍由 USB OTG 连接)
-
-
在远程控制器上,藉由 IMU 系统的 ULP 模块(仅当 MicroLogic Active 控制单元处于 Auto Remote control mode 模式时)。
-
在运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机上(籍由 NFC 连接)
-
在 Panel Server 网页上以及在连接到 Panel Server 的远程控制器上,藉由 Zigbee 无线通讯 (仅 MicroLogic Active AP/EP 控制单元)
下表介绍了可通过各访问路径访问的功能以及所需的保护机制(如有)。
功能 |
描述 |
访问路径 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
HMI |
USB 端口 |
IMU |
Zigbee |
NFC |
||
监测 |
读取设置、测量和数据 |
✔ |
- |
✔ |
✔ |
✔ |
设置 |
设置 MicroLogic Active 控制单元设置 |
✔ (1) |
✔ (2) |
- |
- |
- |
复位计数器 |
复位最小值和最大值 |
✔ |
- |
- |
- |
- |
测试 |
发送测试命令 |
✔ (1) |
- |
- |
- |
- |
固件更新 |
将固件更新到最新版本 |
- |
✔ (2) |
- |
- |
- |
操作 |
发送断路器分闸和合闸的命令 |
- |
- |
✔ (3) |
- |
- |
MicroLogic Active 更换 |
设置更换用 MicroLogic Active 控制单元的设置 |
✔ (1) |
- |
- |
- |
- |
✔ 允许无限制访问 ✔ (1) 访问受 PIN 码保护 ✔ (2) 访问受 USB 密码保护 ✔ (3) 只允许在 Auto Remote control mode 模式下访问 |