MicroLogic Active HMI 说明
简介
MicroLogic Active 控制单元的人机界面 (HMI) 包括:
-
彩色显示屏
-
导航按钮,用于在菜单结构范围内导航以及访问监测的参数和配置设置
-
可直接访问保护功能设置的按钮
-
用于直接启用和禁用 ERMS 功能的按钮
显示屏幕和按钮
导航按钮
按钮 |
描述 |
---|---|
使用向上和向下按钮:
除了数值选择(0 到 9)外,向上和向下按钮不支持循环返回。对于非数字值选择,在菜单结构或项目列表的结尾,向上按钮(列表的开头)或向下按钮(列表末尾)不再处于活动状态。 所有菜单和列表的上下导航操作与此相同。 |
|
使用 OK 按钮:
|
|
使用 Back 按钮:
|
直接访问按钮
直接使用按钮有护罩保护。护罩可以密封,以避免未经授权的人员访问保护设置或 ERMS 功能。用一字螺丝刀撬开密封,即可打开护罩。
显示屏幕语言
要更改显示屏幕语言,请转到 树形导航菜单 并选择:
选项包括:
-
English (UK)
-
Spanish
-
German
-
Chinese
-
Portugese
IEC 标准 MicroLogic Active 控制单元的缺省语言为 English (UK).
启动屏幕
启动屏幕在 MicroLogic Active 控制单元每次通电时显示。显示此屏幕期间,控制单元上的所有按钮均不起作用。此屏幕持续显示的时间为控制单元启动时间。此持续时间结束时,将显示 LSIG 主屏幕 或任何活动的弹出式屏幕。