DOCA0265ZH-04

固件更新

简介

更新 MicroLogic Active 控制单元固件的主要原因是为了获得最新的 MicroLogic Active 功能。如果不需要最新的 MicroLogic Active 功能,则不必升级 MicroLogic Active 控制单元的固件以及 IMU 的设备。

MicroLogic Active 控制单元的标准保护功能在固件更新期间保持激活。

对所有固件更新,使用最新 版本的 EcoStruxure Power Commission 软件

有关固件更新的详细信息,请参阅下列文档

  • DOCA0155•• MicroLogic Trip Units and Control Units - Firmware History

  • DOCA0267•• MasterPacT MTZ - MicroLogic Active 控制单元 - 固件发行说明

  • DOCA0387•• 用于 MicroLogic Active 控制单元的断路器通讯和隔离模块 (BCIM) - 用户指南

  • DOCA0395•• 用于 MicroLogic Active 控制单元的断路器通讯和隔离模块 (BCIM) - 固件发行说明

更新 MicroLogic Active 控制单元的固件版本后,根据 EcoStruxure Power Commission 软件中的固件更新表,检查固件与BCIM 模块的兼容性。

注: 只检查 MicroLogic Active 控制单元与 BCIM 模块的兼容性。必须单独检查 ULP 系统其他模块的固件。

检查固件版本

检查固件版本:

  • MicroLogic Active 显示屏上,从 树形导航菜单 中的维护 > 帮助 > 固件版本

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用

使用 EcoStruxure Power Commission 软件更新固件

注意
电源中断
固件更新期间,MicroLogic Active 控制单元必须持续通电。
不遵照这些说明将导致控制单元性能退化。

利用 EcoStruxure Power Commission 软件更新固件的前提条件如下:

  • 必须下载并在 PC 上安装 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本。

  • PC 必须连接到电源。必须禁用待机模式,以免更新中断。

  • PC 必须连接 MicroLogic Active 控制单元的 USB-C 端口。

  • MicroLogic Active 控制单元必须由 PC 供电。

用户必须通过身份验证,并且拥有启动固件更新的相关权限。

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

单击此处,下载 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本。

预定义事件

执行固件更新时,可能生成以下事件:

代码

事件

历史记录

严重性

0x0D09 (3337)

控制单元内部固件差异。

诊断

中等

0x112B (4395)

控制单元固件更新模式

操作

0x112C (4396)

控制单元固件更新未成功

操作

建议操作

代码

事件

建议操作

0x0D09 (3337)

控制单元内部固件差异。

利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查 MicroLogic Active 控制单元的固件版本。如果不是最新版本,请更新 MicroLogic Active 控制单元的固件。

0x112B (4395)

控制单元固件更新模式

等待 MicroLogic 控制单元固件更新完成。

0x112C (4396)

控制单元固件更新未成功

重新启动更新程序。如果依然显示此消息,则计划更换 MicroLogic Active 控制单元。

有关谁能够执行建议操作的更多信息,请联系 Schneider Electric 技术支持部门或您的 Schneider Services 现场服务代表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?