树形导航模式
树形结构屏幕显示
采用“树形导航”模式手动导航 MicroLogic Active 控制单元菜单结构。“树形导航”模式启用下列操作:
-
显示控制单元的测量值
-
查看活动报警和事件历史记录
-
查看维护项目和服务历史记录
-
显示和编辑控制单元配置设置
-
显示保护设置
导航菜单结构
使用 MicroLogic Active 控制单元面板正面的导航按钮在菜单结构中导航,并访问显示的值和可配置设置。
可以进行的操作如下所列,并通过示例进行说明:
-
显示数据,如电能值
-
复位数值或计数器,如复位最大 RMS 电流
-
在列表中选择选项,如语言
-
编辑数值,如标称电压
-
确认弹出式消息,如弹出式脱扣消息
显示数据
设置 PIN 码
可以使用 PIN 码来保护 MicroLogic Active 控制单元的关键功能和参数。有关 PIN 码使用的更多信息,请参阅 通过 HMI 管理访问。
以下示例显示了如何设置 MicroLogic Active 控制单元的 PIN 码。
复位数值
一些菜单显示的数值或计数器可以复位。下面的示例说明如何导航至最大 RMS 电流并进行复位:
在列表中选择选项
编辑和保存参数设置
编辑参数设置时,使用向上或向下按钮将设置一次增加或减小一步。
此功能适用于数字值和列表选项。
下面的示例说明如何编辑标称电压:
如果修改不成功,则会显示检测到错误消息。按下 OK 以确认该消息,然后会显示之前的菜单。
对 MicroLogic Active 控制单元执行保护测试
保护测试功能可模拟由以下原因引起的脱扣:
-
MicroLogic Active 2.0 and 5.0 控制单元的瞬时过流保护。有关瞬时过流保护测试的更多信息,请参阅 MicroLogic Active 2.0 and 5.0 的保护测试。
-
MicroLogic Active 6.0 控制单元的接地故障保护 有关接地故障保护测试的更多信息,请参阅 MicroLogic Active 6.0 的保护测试。
|
步骤 |
操作 |
屏幕 |
|---|---|---|
|
1 |
若要访问 树形导航菜单:
按向下按钮选择维护。 |
|
|
2 |
按 OK。维护菜单打开。 选择保护测试 。 |
|
|
3 |
按 OK。 如果已创建 SecurityAdmin 帐户,则会打开 PIN 码菜单。 如果尚未创建 SecurityAdmin 帐户,请参阅 设置 PIN 码。 |
|
|
4 |
按照以下方式输入 PIN 码:
|
– |
|
5 |
在到达最右边数位后,按 OK,确认 PIN 码。 |
– |
|
6 |
保护测试确认菜单随即打开。 按 OK,确认您要启动保护测试并使断路器脱扣。 |
|
|
7 |
从 5 秒开始倒计时至 1 秒。 |
|
|
8 |
按 OK 关闭弹出式脱扣消息。 |