NHA2779004-11

Affichage de données d’harmonique

L’appareil affiche les données THD% pour la tension et le courant sur le panneau avant, tandis que les données de THD% pour la phase peuvent être lues via les communications.
  1. Appuyez sur OK pour naviguer jusqu’aux paramètres de phase.
  2. Appuyez sur le bouton Bas pour afficher les valeurs VTHD et ITHD.
    NOTE:

    La rangée de voyants LED affiche V1THD, V2THD et V3THD pour les valeurs VTHD et A1THD, A2THD et A3THD pour les valeurs THD.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?