NHA2779006-11

Energy

Das Messgerät bietet bidirektionale Energiemessdaten über 4 Quadranten der Genauigkeitsklasse 1/0.5S.

Das Messgerät speichert alle kumulierten Wirk-, Blind- und Scheinenergieparameter im nichtflüchtigen Speicher:

  • kWh, kVARh, kVAh (geliefert)

  • kWh, kVARh, kVAh (empfangen)

  • kWh, kVARh, kVAh (geliefert + empfangen)

  • kWh, kVARh, kVAh (geliefert – empfangen)

Alle Energieparameter geben den Gesamtwert für alle drei Phasen an.

HINWEIS: Basierend auf der Energieskala-Auswahl werden bei einem Überlauf der Energieparameter in kWh, kVARh, kVAh (geliefert) oder kWh, kVARh, kVAh (empfangen) bei 999999999,999 alle Energieparameterwerte zurückgesetzt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?