NHA2779006-12

Quadrantenbasierter VARh

HINWEIS: Nur zutreffend für die Messgerätmodelle PM2120/PM2130.

Quadrantenbasierte Blindenergiewerte sind nur über eine Kommunikationsschnittstelle verfügbar. Diese Blindenergien gelten für die Quadranten Q1, Q2, Q3 und Q4.

Über eine Kommunikationsschnittstelle werden quadrantenbasierte Blindenergiewerte wie folgt aufgezeichnet:

  • Q1 (00 bis 90 Grad) = Q1 VARh , Del

  • Q2 (90 bis 180 Grad) = Q2 VARh , Del

  • Q3 (180 bis 270 Grad) = Q3 VARh, Rec

  • Q4 (270 bis 360 Grad) = Q4 VARh , Rec

Wenn der Energiewert gelöscht wird, werden alle quadrantenbasierten VARh-Werte gelöscht.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.