NHA2779006-11

Verfügbare interne Alarme

Ihr Messgerät verfügt über einen Satz von 4 internen Alarmen.

Alarmbezeichnung

Beschreibung

Meter Powerup

Das Messgerät wird nach einer Unterbrechung der Steuerspannung eingeschaltet.

Meter Reset

Das Messgerät wird aus einem beliebigen Grund zurückgesetzt.

Meter Diagnostic

Die Selbstdiagnosefunktion des Messgeräts erkennt ein Problem.

Phase Reversal

Das Messgerät erkennt eine andere als die erwartete Phasendrehrichtung.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?