DOCA0006ZH-08

设置从数字输出进行外部控制 (PM3255)

命令编号

操作
(R/W)

大小

类型

单位

范围

描述

21000

W

1

UInt16

(保留)

W

1

UInt16

1、2

数字输出 ID

  • 1 = DO1
  • 2 = DO2

W

1

UInt16

0、1

数字输出状态

  • 0 = 开
  • 1 = 关

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.