DOCA0006ES-08

Establecer el control externo desde la salida digital (PM3255)

Número de comando

Acción
(L/E)

Tamaño

Tipo

Unidad

Rango

Descripción

21000

W

1

UInt16

(Reservado)

W

1

UInt16

1, 2

ID de salida digital

  • 1 = SD1
  • 2 = SD2

W

1

UInt16

0, 1

Estado de la salida digital

  • 0 = Abierto
  • 1 = Cerrado

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.