DOCA0006FR-08

Configuration du contrôle externe par la sortie numérique (PM3255)

Numéro de commande

Action
(R/W)

Dimensions

Type

Unité

Gamme

Description

21000

W

1

UInt16

(Réservé)

W

1

UInt16

1, 2

ID de sortie numérique

  • 1 = DO1
  • 2 = DO2

W

1

UInt16

0, 1

État de la sortie numérique

  • 0 = Ouvrir
  • 1 = Fermer

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.