2508_Wiser_KNX

Escenarios de usuario típicos

Estos escenarios pueden ocurrir normalmente en instalaciones reales (la lista no es exhaustiva):

Escenario

Acción

1. Un usuario quiere dejar de supervisar un electrodoméstico (por ejemplo, una lavadora) y quiere eliminarlo del historial.

Un instalador borra el equipo respectivo en el complemento Energía. Al hacerlo, los datos del historial se borrarán para siempre. 

2. Un usuario quiere dejar de supervisar un electrodoméstico (por ejemplo, una lavadora) pero quiere mantenerlo en el historial.

Un instalador borra la potencia y la energía los objetos KNX del equipo respectivo.

3. Un usuario decide sustituir la supervisión de un electrodoméstico (por ejemplo, una lavadora) por otro (por ejemplo, una secadora) utilizando el mismo medidor de energía (por ejemplo, un enchufe inteligente). 

Un instalador desconecta físicamente el electrodoméstico supervisado y conecta el otro electrodoméstico. A continuación, el instalador crea un nuevo Equipo consumidor de energía y asigna los respectivos objetos KNX.

Si el usuario desea conservar el historial del electrodoméstico supervisado recientemente, siga el escenario 2; de lo contrario, siga el escenario 1.

4. Un medidor de energía conectado a un equipo supervisado se ha averiado y es necesario sustituirlo.

Un instalador sustituye el medidor de energía dañado y pone en marcha un medidor de sustitución en el controlador.

En el complemento Energía, el instalador asigna objetos KNX del nuevo medidor de energía al equipo supervisado.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.