DOCA0172DE-19

Senden von Befehlen über die Panel Server-Webseiten

Einführung

Sie können Befehle über die EcoStruxure Panel Server-Webseiten senden.

Ausgangssteuerbefehle an Smart Link-Geräte

WARNUNG
UNERWARTETER BETRIEBSSTART
Senden Sie Ausgangssteuerbefehle nur für nicht kritische elektrische Lasten, die sicher unbeaufsichtigt gelassen werden können.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Ausgangssteuerbefehle an I/O Smart Link- und Acti9 Smartlink Modbus-SL-Geräte können über die Panel Server-Webseiten gesendet werden (in Daten-Widgets unter Überwachung und Steuerung > Eingang/Ausgang). Befehle zum Öffnen und Schließen werden verwendet, um nicht kritische elektrische Lasten zu steuern.

Einzelbefehle

Einzelbefehle werden nur auf einem Gerät ausgeführt. Wählen Sie dazu ein Gerät in der Gerätebaumstruktur auf der entsprechenden Webseite aus (siehe Liste unten).

Folgende Funktionen sind verfügbar:

  • Lokalisieren eines Wireless-Geräts (unter Einstellungen > Drahtlose Geräte).

    Wenn die Schaltfläche lokalisieren angeklickt wird, blinkt das Wireless-Gerät 30 Sekunden lang. Exiway Link-Geräte blinken für fünf Minuten.

  • Zurücksetzen aller Energiewerte pro Gerät (in Daten-Widgets unter Überwachung und Steuerung > Drahtlose Geräte).

  • Zurücksetzen des Spitzenbedarfs pro Gerät (in Daten-Widgets unter Überwachung und Steuerung > Drahtlose Geräte).

  • Senden eines Exiway Link-Befehls (in Daten-Widgets unter Überwachung und Steuerung > Drahtlose Geräte).

    • Deaktivieren/Aktivieren des periodischen Tests.

    • Starten des Funktionstests.

Globale Befehle

Globale Befehle werden für eine Gerätefamilie ausgeführt. Der Befehl wird auf alle verbundenen Geräte in der Familie angewendet.

Navigieren Sie zur Ausführung globaler Befehle zu Einstellungen > Drahtlose Geräte > Globale Funktionseinstellungen.

Die Funktion ermöglicht Folgendes:

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.