DOCA0172ES-19

Envío de comandos desde las páginas web del Panel Server

Presentación

Puede enviar comandos desde las páginas web del EcoStruxure Panel Server.

Comandos de control de salida para dispositivos Smart Link

ADVERTENCIA
INICIO IMPREVISTO DEL FUNCIONAMIENTO
Envíe solo comandos de control de salida para cargas eléctricas no críticas que puedan dejarse desatendidas de manera segura.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Los comandos de control de salida para dispositivos I/O Smart Link y Acti9 Smartlink Modbus-SL se pueden enviar desde las páginas web del Panel Server (en widgets de datos de Supervisión y control > Entrada/salida). Los comandos de apertura y cierre se utilizan para controlar cargas eléctricas no críticas.

Comandos individuales

Los comandos individuales se ejecutan en un solo dispositivo. Para ello, seleccione un dispositivo en el árbol de dispositivos de la página web correspondiente, que se muestra en la lista siguiente.

Están disponibles las siguientes funciones:

  • Busque un dispositivo inalámbrico (en Configuración > Dispositivos inalámbricos).

    Si hace clic en el botón Buscar, el dispositivo inalámbrico parpadea durante 30 segundos. Los dispositivos Exiway Link parpadean durante cinco minutos.

  • Restablezca la energía de cada dispositivo (en los widgets de datos de Supervisión y control > Dispositivos inalámbricos).

  • Restableczca la demanda máxima de cada dispositivo (en los widgets de datos de Supervisión y control > Dispositivos inalámbricos).

  • Envíe la orden de Exiway Link (en los widgets de datos de Supervisión y control > Dispositivos inalámbricos).

    • Deshabilite/habilite la prueba periódica.

    • Inicie la prueba funcional.

Comandos globales

Los comandos globales se ejecutan en una familia de dispositivos. El comando se aplica a todos los dispositivos conectados de la familia.

Para ejecutar comandos globales, vaya a Configuración > Dispositivos inalámbricos > Configuración funcional global.

Esta función permite realizar lo siguiente:

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.