DOCA0172DE-19

Alarmdatei

Die auf den Panel Server-Webseiten verfügbaren Alarme sind vom Gerätetyp abhängig. Detaillierte Informationen zu den Alarmen, die auf den einzelnen Geräten verfügbar sind, finden Sie in der Tabelle DOCA0330EN EcoStruxure Panel Server - Alarmdatei , oder ziehen Sie das Benutzerhandbuch des ausgewählten Geräts zu Rate.

WICHTIG:
  • In Bezug auf die generische Funktion des IO-Moduls ist die Alarmaktivierung aktiviert, wenn der Eingangsstatus 1 ist.

  • Wenn Hilfsgeräte Acti9 iATL24, OFSD oder iACT24 unter einem I/O Smart Link-Gerät verbunden sind und im Panel Server in Betrieb genommen wurden, wird bei Trennung des Kabels vom I/O Smart Link-Gerät ein Alarm Leistungsschalter geöffnet im Panel Server ausgelöst anstelle eines Alarms bei Kommunikationsverlust.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.