DOCA0172ES-19

Archivo de alarma

Las alarmas disponibles en las páginas web del Panel Server dependen del tipo de dispositivo. Para obtener más información sobre las alarmas disponibles en cada dispositivo, consulte la hoja de cálculo DOCA0330EN EcoStruxure Panel Server : archivo de alarma o la guía del usuario del dispositivo seleccionado.

IMPORTANTE:
  • En cuanto a la función genérica del módulo IO, la activación de la alarma se habilita cuando el estado especificado es 1.

  • Cuando el Acti9 auxiliar iATL24, OFSD o iACT24 está conectado en un dispositivo I/O Smart Link y puesto en marcha en el Panel Server, si el cable se desconecta del dispositivo I/O Smart Link, se activará una alarma de interruptor automático abierto en el Panel Server en lugar de una alarma de pérdida de comunicación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.