DOCA0172ES-19

Configuración de sensores ambientales a través de las páginas web

Presentación

Los sensores ambientales pueden configurarse a través de páginas web del Panel Server.

Para obtener una lista completa de los sensores ambientales admitidos, consulte las notas de la versión correspondientes:

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Notas de la versión de firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Notas de la versión de firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Notas de la versión de firmware

Procedimiento de configuración

Para configurar los sensores ambientales, siga el procedimiento descrito en Configuración de dispositivos inalámbricos en páginas web.

Dependiendo del sensor, si es necesario, durante el procedimiento de configuración, identifique el sensor específico en su ubicación haciendo clic en Inicio en Localizar. El indicador LED del sensor parpadea durante 30 segundos. Esto le permite seleccionar el sensor requerido para modificar su configuración.

Tablas de parámetros

Identificación

Consulte Configuración de dispositivos inalámbricos en páginas web.

Ajustes de comunicación

Nombre del parámetro Descripción

Período(s) de comunicación

Cuando esté disponible para el dispositivo inalámbrico seleccionado, puede establecer el período de comunicación en un valor diferente del establecido en el nivel de dispositivos de la familia. Seleccione un valor de la lista entre 60 y 600 segundos. El cambio se aplica en la siguiente comunicación con el dispositivo.

Modbus virtual

Consulte Configuración de dispositivos inalámbricos en páginas web.

Datos de contextualización

Consulte Configuración de dispositivos inalámbricos en páginas web.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?