DOCA0172DE-20

Konfiguration von Umgebungssensoren über die Webseiten

Einführung

Die Konfiguration der Umgebungssensoren kann über die Webseiten des Panel Server vorgenommen werden.

Eine vollständige Liste der unterstützten Umgebungssensoren finden Sie in den zutreffenden Versionshinweisen:

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Firmware-Versionshinweise

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Firmware-Versionshinweise

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Firmware-Versionshinweise

Konfigurationsverfahren

Um Umgebungssensoren zu konfigurieren, befolgen Sie die Schritte unter Konfiguration von Wireless-Geräten über die Webseiten.

Je nach Sensor identifizieren Sie bei Bedarf während des Konfigurationsvorgangs den spezifischen Sensor an seinem Standort, indem Sie unter lokalisieren auf Start klicken. Die Sensor-LED blinkt 30 Sekunden lang. Dadurch können Sie den gewünschten Sensor auswählen, um dessen Konfiguration zu ändern.

Parametertabellen

Identifizierung

Siehe Konfiguration von Wireless-Geräten über die Webseiten.

Kommunikationseinstellungen

Parametername Beschreibung

Kommunikationszeitraum (s)

Sofern dies für das ausgewählte Wireless-Gerät möglich ist, können Sie den Kommunikationszeitraum auf einen Wert einstellen, der von dem Wert abweicht, der auf der Ebene der Familiengeräte festgelegt wurde. Wählen Sie in der Liste einen Wert zwischen 60 und 600 Sekunden aus. Die Änderung wird bei der nächsten Kommunikation mit dem Gerät übernommen.

Modbus virtuell

Siehe Konfiguration von Wireless-Geräten über die Webseiten.

Kontextualisierungsdaten

Siehe Konfiguration von Wireless-Geräten über die Webseiten.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.