DOCA0172ES-19

Recomendaciones para optimizar redes con dispositivos Modbus

Recomendaciones generales

Optimice la configuración de Panel Server:

Optimice la configuración de los dispositivos conectados:

  • Para reducir el tiempo de procesamiento, deshabilite las funciones que no se utilicen.

  • Utilice la función Registros leídos disponible en las páginas web del Panel Server para comprobar la conectividad y registrar la respuesta del dispositivo conectado.

Supervise el rendimiento y el diagnóstico:

  • Supervise las tasas de error. Compruebe si hay errores CRC (verificación de redundancia cíclica) y agotamiento de tiempos de espera, que pueden indicar problemas de cableado o configuración. La información sobre errores CRC está disponible de la siguiente manera:

  • Utilice herramientas de diagnóstico, como analizadores de protocolos o software específico como ModScan o Modbus Poll.

Pruebe y ajuste el sistema:

  • Empiece con frecuencias de muestreo conservadoras. Redúzcalas gradualmente mientras supervisa lo siguiente:

    • Errores CRC

    • Tiempos de espera

    • Respuestas perdidas

  • Ajuste las frecuencias de muestreo en función de los tiempos de respuesta de los dispositivos y de las condiciones de la red reales.

Recomendaciones para la línea serie Modbus

Siga las prácticas recomendadas de diseño de redes:

  • Reduzca al mínimo el número de dispositivos por red serie para evitar la sobrecarga del bus. Intente mantenerse por debajo de 32 dispositivos por segmento RS485.

  • Use repetidores o puentes para distancias largas o para números elevados de dispositivos.

  • Termine el bus correctamente. Utilice resistencias de 120 ohmios en ambos extremos de las líneas RS485.

  • Use cables blindados de par trenzado para reducir el ruido y la interferencia. Si está disponible, conecte el blindaje y 0 voltios.

Comprenda el impacto de la velocidad en baudios. La velocidad en baudios determina la rapidez con la que se transmiten los datos por la red:

  • Las velocidades en baudios más altas (por ejemplo, 115 200 bps) permiten un muestreo más rápido, pero son más susceptibles al ruido.

  • Las velocidades en baudios más bajas (por ejemplo, 9600 bps) son más estables en largas distancias, pero reducen el rendimiento.

Adapte la velocidad en baudios a las condiciones de la red:

  • Utilice velocidades en baudios más altas (por ejemplo, 38 400-115 200) en entornos eléctricamente limpios con tramos de cable cortos.

  • Utilice velocidades en baudios más bajas (por ejemplo, 9600-19 200) en entornos ruidosos o configuraciones de larga distancia.

Optimice la configuración de los dispositivos conectados:

  • Configure ID de servidor únicos para cada dispositivo conectado, con el fin de evitar conflictos.

  • Utilice velocidades en baudios y parámetros de paridad coherentes en todos los dispositivos conectados en el mismo segmento.

Optimice la estrategia de muestreo de datos:

  • Lea/escriba varios registros contiguos en una sola petición para reducir el tráfico.

  • Ajuste los períodos de muestreo para evitar muestreos demasiado frecuentes. Busque el equilibrio entre capacidad de respuesta y ancho de banda.

  • Tenga en cuenta todos los dispositivos de la red serie. La presencia de un dispositivo con una respuesta más lenta puede afectar al rendimiento general de la red.

  • Puede utilizar varias pasarelas si tiene un elevado número de dispositivos serie o un gran volumen de datos.

  • Evite sobrecargar la línea serie con demasiadas peticiones.

Recomendaciones Modbus TCP/IP

Gestione los clientes Modbus TCP como se indica a continuación:

  • Limite el número de clientes Modbus TCP aguas arriba simultáneos para evitar la sobrecarga de Panel Server.

  • Utilice conexiones TCP persistentes en lugar de ciclos frecuentes de conexión/desconexión.

  • Cuando establezca varias conexiones simultáneas de cliente TCP al Panel Server, configure tiempos de espera de respuesta más altos en el lado del cliente. Esto contribuye a garantizar una comunicación fiable e impide desconexiones prematuras o agotamiento de tiempos de espera debidos al aumento de la carga durante las conexiones simultáneas.

Solución de problemas

Consulte Solución de problemas de dispositivos Modbus.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.