DOCA0172DE-19

Menü „Einstellungen“

Aufbau des Menüs „Einstellungen

  • * Nicht verfügbar mit Wired by Design-Modellen
  • Verfügbar mit allen Modellen
  • Verfügbar mit Universal- und Advanced-Modellen
  • Verfügbar mit Advanced-Modellen

Für weitere Informationen siehe das Menü Einstellungen.

Beschreibung des Menüs „Einstellungen

HINWEIS
BEEINTRÄCHTIGUNG DER NETZWERKLEISTUNG
Die Ethernet- und/oder Modbus SL-Einstellungen dürfen nur von qualifiziertem Personal geändert werden. Nehmen Sie diese Änderungen erst vor, nachdem Sie sich über die Ethernet- und/oder Modbus SL-Einstellungen informiert und diese verstanden haben.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zum Verlust der Netzwerkkonnektivität führen.

Die Webseite für das Menü Einstellungen zeigt die Karten und Untermenüs für die Konfigurations- und Kommunikationseinstellungen an. Die Karten und Untermenüs auf den Webseiten sind abhängig vom Panel Server-Modell.

Karte

Untermenü

Beschreibung

Allgemein

Identifizierung

Informationen zur Identifizierung des Panel Server:

  • Gerätename

  • Gerätebereich

  • Gerätemodell

  • Bestellnummer

  • Seriennummer

  • Hardware-Revision

  • Firmware-Revision

Datum und Uhrzeit

Wird verwendet, um Datum und Uhrzeit manuell oder über NTP (Network Time Protocol) einzustellen.

Netzwerkkommunikation

Ethernet

Ermöglicht die Konfiguration des Ethernet-Modus des Panel Server einschließlich der Ports und IP-Parameter (IPv4 und IPv6).

DNS

Ermöglicht die Konfiguration des DNS-Servers.

RSTP

Ermöglicht IT-Spezialisten die Konfiguration des RSTP-Protokolls.

DPWS

Ermöglicht die Konfiguration der IP-Netzwerkerkennung.

Proxy

Ermöglicht die Konfiguration der Internet-Proxy-Einstellungen.

Wi-Fi Infrastruktur

Ermöglicht die Konfiguration der Wi-Fi-Einstellungen.

Wi-Fi-Zugangspunkt

Ermöglicht die Konfiguration der Einstellungen für den Wi-Fi-Zugangspunkt.

Services

Aktivierung von Kommunikationsdiensten: Ermöglicht Ihnen, die folgenden Dienste pro Schnittstelle zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Modbus TCP/IP:

  • im geschalteten Modus

  • für den ETH1-Port im getrennten Modus

  • für den ETH2-Port im getrennten Modus

  • für Wi-Fi

Modbus Geräte

Modbus Konfiguration

Ermöglicht die Definition des Modbus SL- und Modbus TCP/IP-Netzwerks.

Benutzerdefinierte Gerätemodelle

Ermöglicht den Upload von Modbus SL- und Modbus TCP/IP-Geräten, die nicht nativ von den integrierten Panel Server-Modellen verwaltet werden.

Gerät hinzufügen

Ermöglicht die Erkennung der Modbus SL- und Modbus TCP/IP-Geräte anhand einer Auswahlliste.

Register lesen

Ermöglicht Ihnen die Fehlersuche beim Hinzufügen von Modbus-Geräten.

Modbus Geräte

Detaillierte Informationen zu jedem Gerät im Modbus-Netzwerk. Die Informationen (z. B. Geräteidentifikation, Name und Version des benutzerdefinierten Modells, elektrische Kenndaten) und Kontextualisierungsdaten (vom Benutzer eingegeben) sind vom Gerätetyp abhängig.

Drahtlose Geräte

Netzwerkkonfiguration

Ermöglicht es Ihnen, das IEEE 802.15.4-Netzwerk zu definieren, wenn es aktiviert ist.

Erkennung

Ermöglicht Ihnen die Erkennung der Wireless-Geräte im IEEE 802.15.4-Netzwerk über eine Auswahlliste oder eine nicht selektive Erkennung.

Globale Funktionseinstellungen

Hier können Sie Folgendes durchführen:

Drahtlose Geräte

Ermöglicht das Senden eines lokalisieren-Befehls, damit das Wireless-Gerät 30 Sekunden lang blinkt (5 Minuten für Exiway Link-Geräte).

Bietet detaillierte Informationen zu jedem Wireless-Gerät im IEEE 802.15.4-Netzwerk. Die Informationen (z. B. Geräteidentifikation, gerätespezifische RF-ID, elektrische Kenndaten, ID des virtuellen Modbus-Servers) und die Kontextualisierungsdaten (vom Benutzer eingegeben) sind vom Gerätetyp abhängig.

Management von integrierten Eingängen

E/A (I/O) Konfiguration

Ermöglicht die Konfiguration der Digitaleingänge des Panel Server.

Integrierter Digitaleingang

Ermöglicht die Konfiguration der Ein-/Ausgänge von E/A-Geräten, die dem Panel Server zugeordnet sind.

Datenverwaltung

Datenerfassung

Ermöglicht die Definition der Datenerfassung für die verbundenen Geräte.

Lokaler Export

Ermöglicht den lokalen Export der erfassten Daten in eine CSV-Datei. (Nur für das Advanced-Modell verfügbar)

Gerätestrukturansicht

Detaillierte Informationen zur Datenerfassung für jedes mit dem Panel Server verbundene Gerät werden nach Nutzung oder Zone sortiert. Wählen Sie das Element zur Gruppierung der Geräte in der Liste aus, indem Sie auf das Listensymbol klicken.

Messungen und Alarme sind vom Gerätetyp abhängig.

Veröffentlichung der Daten

Veröffentlichung der Daten

Ermöglicht es Ihnen, die Elemente zur Veröffentlichung von Daten festzulegen und den E-Mail-Dienst für Alarme zu aktivieren.

Sicherheit

Netzwerkverwaltung

Ermöglicht die Konfiguration der Sicherheitsfunktion zur permanenten Deaktivierung der Wireless-Netzwerke.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.