DOCA0172ES-19

Menú Configuración

Estructura del menú Configuración

  • * No disponible en modelos Wired by Design.
  • Disponible en todos los modelos.
  • Disponible en modelos Universal y Advanced.
  • Disponible en modelos Advanced.

Para obtener más información, consulte Menú Configuración.

Descripción del menú Configuración

AVISO
DISMINUCIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA RED
Solo el personal cualificado puede modificar los ajustes de Ethernet o Modbus-SL. Realice dichas modificaciones después de leer información sobre los ajustes de Ethernet o Modbus-SL.
No seguir estas instrucciones puede provocar la pérdida de conectividad de red

La página web del menú Configuración muestra las tarjetas y los submenús de los ajustes de configuración y comunicación. Las tarjetas y los submenús de las páginas web dependen del modelo Panel Server.

Tarjeta

Submenú

Descripción

General

Identificación

Información sobre la identificación de Panel Server:

  • Nombre del dispositivo

  • Rango del dispositivo

  • Modelo de dispositivo

  • Referencia comercial

  • Número de serie

  • Revisión de hardware

  • Revisión de firmware

Fecha y hora

Se usa para ajustar la fecha y la hora manualmente o mediante NTP (Network Time Protocol).

Comunicación de red

Ethernet

Le permite configurar el modo Ethernet de Panel Server, incluidos puertos y parámetros IP (IPv4 y IPv6).

DNS

Le permite configurar el servidor DNS.

RSTP

Permite a los especialistas de TI configurar el protocolo RSTP.

DPWS

Le permite configurar la detección de redes IP.

Proxy

Le permite configurar los ajustes del proxy de Internet.

Infraestructura Wi-Fi

Le permite configurar los ajustes del Wi-Fi.

Punto de acceso Wi-Fi

Le permite configurar los ajustes del punto de acceso Wi-Fi.

Servicios

Activación de servicios de comunicación: Le permite habilitar o deshabilitar los siguientes servicios por interfaz:

Modbus TCP/IP:

  • En modo conmutado

  • En el puerto ETH1 en modo separado

  • En el puerto ETH2 en modo separado

  • En Wi-Fi

Dispositivos Modbus

Configuración Modbus

Permite definir la red Modbus-SL y Modbus TCP/IP.

Modelos personalizados

Permite cargar dispositivos Modbus-SL y Modbus TCP/IP que no están administrados de forma nativa por los modelos integrados del Panel Server.

Adición de dispositivos

Permite detectar los dispositivos Modbus-SL y Modbus TCP/IP mediante una lista selectiva.

Registros leídos

Le permite solucionar problemas relacionados con la adición de dispositivos Modbus.

Dispositivos Modbus

Información detallada sobre cada dispositivo de la red Modbus. La información (por ejemplo, la identificación del dispositivo, el nombre y la versión del modelo personalizados, las características eléctricas) y los datos de contextualización (introducidos por el usuario) dependen del tipo de dispositivo.

Dispositivos inalámbricos

Configuración de red

Le permite definir la red IEEE 802.15.4 cuando está activada.

Descubrimiento

Le permite detectar los dispositivos inalámbricos de la red IEEE 802.15.4 mediante una lista selectiva o la detección no selectiva.

Ajustes funcionales globales

Le permite:

Dispositivos inalámbricos

Le permite enviar un comando Buscar para que el dispositivo inalámbrico parpadee durante 30 segundos (5 minutos para dispositivos Exiway Link).

Proporciona información detallada sobre cada dispositivo inalámbrico en la red IEEE 802.15.4. La información (por ejemplo, identificación de dispositivo, RF-ID de dispositivo, características eléctricas, ID de servidor virtual de Modbus) y los datos de contextualización (introducidos por el usuario) dependen del tipo de dispositivo.

Gestión de entradas integradas

Configuración de E/S

Permite configurar las entradas digitales del Panel Server.

Entrada integrada

Permite configurar entradas/salidas de dispositivos de E/S asociados con el Panel Server.

Gestión de datos

Muestreo de datos

Permite definir el muestreo de datos de los dispositivos conectados.

Exportación local

Permite exportar los datos muestreados localmente en un archivo .csv. (Disponible únicamente en el modelo Advanced).

Vista de árbol del dispositivo

Información detallada acerca del muestreo de cada dispositivo conectado a Panel Server. Los dispositivos se ordenan por uso o zona. Seleccione el medio para agrupar los dispositivos de la lista haciendo clic en el icono de lista .

Las mediciones y alarmas dependen del tipo de dispositivo.

Publicación de datos

Publicación de datos

Le permite establecer los medios utilizados para publicar datos y para activar la dirección de correo electrónico del servicio de alarmas.

Seguridad

Gestión de redes

Permite configurar la función de seguridad para deshabilitar permanentemente las redes inalámbricas.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.