DOCA0172FR-16

Configuration des appareils sans fil de gestion énergétique via les pages Web

Présentation

Les appareils sans fil peuvent être configurés via les pages Web de Panel Server.

Procédure de configuration

Pour configurer des appareils de gestion énergétique sans fil (par exemple, des appareils PowerTag Energy) à l'aide des pages Web de Panel Server, procédez comme suit :

  1. Accédez à Paramètres > Produits sans-fil pour afficher la liste des appareils sans fil détectés.

    Résultat : La liste des appareils détectés s'affiche (avec la mention Connecté en vert sous le nom de l'appareil).

  2. Sélectionnez l'appareil dont vous souhaitez modifier la configuration.

    Résultat : Les paramètres de l'appareil s'affichent.

  3. Renseignez les différents champs, en vous reportant aux tableaux suivants pour plus d'informations sur les paramètres.

  4. Enregistrez vos paramètres en cliquant sur l'icône en bas à droite de votre écran et en sélectionnant Enregistrer.

    NOTE: Lorsque vous enregistrez les paramètres, un message peut s'afficher pour signaler que la capacité de la bande passante sans fil est occupée à 90 % ou que le Panel Server est sur-configuré. Suivez les recommandations du message pour augmenter la période de communication d'un appareil particulier ou pour réduire le nombre d'appareils sans fil.

Les tableaux suivants répertorient les paramètres de configuration des appareils sans fil.

Les champs affichés dépendent du type d'appareil.

Tableaux de paramètres

Identification

Nom du paramètre Description

Nom

Entrez le nom de l'appareil sans fil.

Etiquette (facultatif)

Entrez l'étiquette de l'appareil sans fil.

Gamme du produit

Pour affichage uniquement

Référence commerciale

Pour affichage uniquement

Version matérielle

Pour affichage uniquement

Famille d'appareils

Pour affichage uniquement

Caractéristiques électriques

Nom du paramètre Description

Séquence de phase

Faites votre choix dans la liste pour définir l'ordre des phases du compteur en fonction du câblage du tableau physique et de l'indication des phases imprimée sur le produit, par exemple ACB.

Capteur de tension neutre externe

Sélectionnez la disponibilité dans la liste :

  • Disponible

  • Non disponible

NOTE: Disponible pour affichage uniquement, en fonction de la centrale de mesure.

Position de montage

Sélectionnez la position de montage dans la liste :

  • Haut/Ligne : L'appareil PowerTag Energy est monté sur le dessus de l'équipement.

  • Bas/Charge : L'appareil PowerTag Energy est monté en bas de l'équipement.

Sens du courant

Sélectionnez le Sens du courant pour définir la convention de comptage des énergies. Reportez-vous à la section Circulation du courant pour plus d'informations sur ce paramètre.

Convention de signe du facteur de puissance

Sélectionnez la convention de signe du facteur de puissance dans la liste. Ce paramètre a une influence sur la convention utilisée pour signer le facteur de puissance.

  • IEC

  • IEEE

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Convention de signe des facteurs de puissance.

Paramètres de communication

Nom du paramètre Description

Période de communication (s)

Lorsque cette option est disponible pour l'appareil sans fil sélectionné, vous pouvez définir la période de communication sur une valeur différente de celle définie au niveau de la famille d'appareils. Sélectionnez une valeur comprise entre 2 et 120 secondes dans la liste (la valeur par défaut est 5 secondes).

NOTE: Il est possible de définir une période de communication de 2 secondes pour un appareil qui appartient à la famille des appareils sans fil liés à l'énergie, par exemple Acti9 Active, Acti9 PowerTag, Acti9 Vigi, PowerLogic Tag (PLT).
NOTE: Utilisez un réglage maximum de 90 secondes si un calcul de la demande de puissance est nécessaire.

Modbus virtuel

Nom du paramètre Description

ID du serveur virtuel

Entrez l'ID du serveur virtuel Modbus.

Disjoncteur associé

Nom du paramètre Description

Caractéristiques du disjoncteur

Etiquette du disjoncteur (facultatif)

Entrez l'étiquette du disjoncteur associé.

Courant nominal (A)

Entrez la valeur (en ampères) du courant nominal du disjoncteur associé ou le calibre de l’appareil de protection. Cette valeur ne peut pas être supérieure au paramètre Imax de l'équipement.

Tension nominale (V) (facultatif)

Entrez la valeur de la tension nominale du disjoncteur associé.

  • Tension nominale LN pour une installation 3P4W

  • Tension nominale LL pour une installation 3P3W

Informations sur la charge

Zone de charge (facultatif)

Entrez l'emplacement de la zone où le disjoncteur gère la charge.

Contextualisation des données

Nom du paramètre Description

Produit (facultatif)

Sélectionnez dans la liste le produit indiquant la fonction principale de l'appareil.

Usage (facultatif)

Sélectionnez dans la liste l'utilisation indiquant la fonction précise de l'appareil, par exemple le type d'éclairage à surveiller : Eclairage (extérieur et parc) ou éclairage (intérieur).

Protection

Nom du paramètre Description

Courbe de protection

Pour affichage uniquement

Seuil de pré-alarme courant de fuite

Sélectionnez le seuil de la pré-alarme de fuite à la terre.

Seuil de pré-alarme surtension

Sélectionnez le seuil de la pré-alarme de tension excessive.

Seuil de préalarme surintensité

Sélectionnez le seuil de la pré-alarme d'intensité de courant excessive.

Circulation du courant

Pour les appareils PowerTag Energy F160 et Rope, la sélection du sens du courant définit la convention utilisée par l'appareil PowerTag Energy pour compter les énergies.

Le sens du courant peut être Direct ou Inverse :

  • Direct : Si la flèche marquée sur l'appareil PowerTag Energy indique la même direction que celle du courant.

  • Inverse : Si la flèche marquée sur l'appareil PowerTag Energy indique la direction opposée à celle du courant.

Les figures suivantes montrent l'emplacement de la flèche sur les PowerTag Energy F160 et Rope :

PowerTag Energy F160

PowerTag Rope

Convention de signe des facteurs de puissance

Le paramètre de convention du signe du facteur de puissance peut être l’un des suivants :

  • IEC : Avec ce paramètre,

    • lorsque la puissance active est négative, le signe du facteur de puissance est -.

    • lorsque la puissance active est positive, le signe du facteur de puissance est +.

  • IEEE : Avec ce paramètre,

    • lorsque la charge est capacitive, le signe du facteur de puissance est +.

    • lorsque la charge est inductive, le signe du facteur de puissance est -.

Le schéma suivant récapitule les différentes conventions du signe de facteur de puissance :

Intervalle de calcul de la demande de puissance

Le Panel Server calcule les valeurs suivantes :

  • Demande de puissance active sur l'intervalle de temps spécifié

  • Pic de demande de puissance active pendant l’intervalle spécifié

Définissez l’intervalle de calcul de la demande entre 1 et 60 minutes dans Paramètres > Appareils sans fill > Paramètres fonctionnels globaux. Un message contextuel s'affiche si vous tentez de définir une valeur non valide.

NOTE: Le calcul de la demande de puissance n’est pas compatible avec les appareils utilisant une période de communication supérieure à 90 secondes.

Vous pouvez réinitialiser la valeur du pic de demande de puissance à 0 pour :

  • Tous les appareils l PowerTag connectés au Panel Server, y compris PowerTag Rope, dans les pages Web de Panel Server sous Paramètres > Appareils sans-fil > Paramètres fonctionnels globaux

  • Des appareils individuels dans Surveillance et contrôle : cliquez sur le nom de l'appareil pour ouvrir la page correspondante et faites défiler l'affichage jusqu'à Demande de puissance active.

Le Panel Server stocke la date et l'heure pour :

  • Chaque nouvelle valeur maximum (pic) de la demande de puissance active depuis la dernière réinitialisation

  • Réinitialisation du pic de demande de puissance active

La valeur de la demande de puissance est calculée par intégration arithmétique des valeurs efficaces de puissance sur une période de temps définie, divisée par la durée de la période. Le résultat correspond à l'énergie accumulée au cours de cette période, divisée par la durée de la période. La demande de puissance est calculée selon la méthode de fenêtre glissante.

A la fin de l'intervalle de calcul de la demande de puissance puis à chaque dixième de cet intervalle (toutes les 90 secondes pour un intervalle de 15 minutes, par exemple) :

  • La valeur de la demande dans l'intervalle est calculée et mise à jour.

  • Le calcul d'une nouvelle valeur de demande est initialisé dans un nouvel intervalle :

    • en éliminant la contribution du premier dixième de l'intervalle précédent ;

    • en ajoutant la contribution du dernier dixième.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?