DOCA0265ES-07

Mediciones en tiempo real de MicroLogic Active

Presentación

Las unidades de control MicroLogic Active miden o calculan en tiempo real las magnitudes eléctricas descritas en Disponibilidad y visualización de las mediciones de MicroLogic Active.

Los valores de las magnitudes eléctricas, medidas o calculadas en tiempo real, se actualizan cada segundo a la frecuencia nominal.

Medida de la corriente del neutro

Las unidades de control MicroLogic Active de los interruptores automáticos tetrapolares o tripolares con el ENCT cableado y configurado miden la corriente del neutro:

  • En un interruptor automático tripolar, la corriente del neutro se mide añadiendo un transformador de corriente en el conductor del neutro para obtener información sobre el transformador. Para obtener más información, consulte MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic Active - Catálogo.

  • En el caso de un interruptor automático tetrapolar, la medición de la corriente del neutro es sistemática.

La medición de la corriente del neutro se realiza de manera idéntica a la de las corrientes de fase.

Medida de la corriente de defecto a tierra

Las unidades de control MicroLogic Active calculan o miden la corriente de defecto a tierra del mismo modo que las corrientes de fase, de acuerdo con la configuración del interruptor automático, tal como se muestra en la tabla siguiente.

Configuración del interruptor automático

Corriente de defecto a tierra Ig

3P

Ig = I1 + I2 + I3

4P

Ig = I1 + I2 + I3 + IN

3P + ENCT

Ig = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT)

Medida de las tensiones entre fase y neutro (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Las unidades de control V1N de los interruptores automáticos tetrapolares o tripolares con ENVT conectado y configurado miden las tensiones entre fase y neutro (o entre línea y neutro) MicroLogic Active, V2N y V3N:

  • En el caso de un interruptor automático tripolar, es necesario:

    • Conectar el cable del ENVT al conductor del neutro

    • Declarar el ENVT en el ajuste de tipo de sistema

  • En el caso de los interruptores automáticos tetrapolares, la medición de las tensiones entre fase y neutro es sistemática.

La medición de las tensiones entre fase y neutro es idéntica a la de las tensiones entre fases.

Cálculo de la corriente media

Las unidades de control MicroLogic Active calculan la corriente media Iavg, media aritmética de las 3 corrientes de fase:

Cálculo de la tensión media (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Las unidades de control MicroLogic Active E/EP/Ei calculan las tensiones medias:

  • Vavg entre fases, media aritmética de las 3 tensiones entre fases:

  • Vavg entre fase y neutro, media aritmética de las 3 tensiones entre fase y neutro (interruptores automáticos tetrapolares o tripolares por cable y configurados con la ENVT):

Medición del desequilibrio de fases de corriente (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Las unidades de control MicroLogic Active E/EP/Ei calculan el desequilibrio de corriente de cada fase (3 valores) y el desequilibrio de corriente máximo.

El desequilibrio de corriente es un porcentaje de la corriente media:

Medición del desequilibrio de fases de tensión (MicroLogic Active E/EP/Ei)

Las unidades de control MicroLogic Active E/EP/Ei calculan:

  • El desequilibrio de tensión entre fases para cada fase (3 valores) y el valor máximo de los 3 desequilibrios de tensión entre fases.

  • En el caso de los interruptores automáticos tetrapolares o tripolares por cable y configurados con el ENVT: el desequilibrio de tensión entre fase y neutro (si lo hay) para cada fase (3 valores) y el valor máximo de 3 desequilibrios de tensión entre fase y neutro.

El desequilibrio de tensión se expresa en forma de porcentaje en relación con el valor medio de la magnitud eléctrica (Vavg):

Valores máximos/mínimos

La unidad de control MicroLogic Active determina el valor máximo (MÁX) y mínimo (MÍN) alcanzado por determinadas magnitudes eléctricas durante el periodo que va del último restablecimiento al momento actual. Los valores máximos y mínimos disponibles se describen en Disponibilidad y visualización de las mediciones de MicroLogic Active.

Restablecimiento de los valores máximos/mínimos

Los valores máximos y mínimos pueden restablecerse.

  • En la pantalla de MicroLogic Active, desde el menú de navegación de árbol, en:

    • Medidas > Corriente

    • Medidas > Potencia (MicroLogic Active E/EP/Ei)

    • Medidas > Voltaje (MicroLogic Active E/EP/Ei)

    • Medidas > Frecuencia (MicroLogic Active E/EP/Ei)

  • Mediante el envío de un comando a través de la red de comunicación por cable.

    Se restablecen todos los valores máximos y mínimos del grupo de magnitud eléctrica seleccionado.

    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

    ¿Le ha resultado útil?