DOCA0265ES-07

Tipo de evento

Descripción general

Los eventos pueden ser de los siguientes tipos:

  • Aparición/finalización (entrada/salida): eventos que tienen un inicio y un final definidos, que representan el inicio o el final de un estado de sistema. Se añade una marca de tiempo a la aparición y al momento en el que se completan, y se registran en un historial. Por ejemplo, Modo manual habilitado es un evento de aparición/finalización.

  • Instantáneos (pulso): eventos sin duración. Solo se añade una marca de tiempo a la aparición del evento, y se registra en un historial. Por ejemplo, la recepción de una orden de apertura, un cambio en la configuración o un disparo del interruptor automático son eventos instantáneos.

El tipo de evento no se puede personalizar.

Definición del estado de evento

El estado de un evento es activo, inactivo o retenido. Depende del tipo de evento y el modo de retención. El estado de todos los eventos se puede consultar en cualquier momento.

Modo de retención

Un evento puede estar o no retenido:

  • No retenido: mientras exista la causa del evento, este tendrá el estado activo. Recupera automáticamente el estado inactivo cuando la causa del evento desaparece o se resuelve.

  • Retenido: el evento no recupera el estado inactivo de forma automática cuando la causa del evento desaparece o se resuelve. Se mantiene en el estado retenido hasta que lo restablece el usuario.

El modo de retención de determinados eventos puede personalizarse mediante el software EcoStruxure Power Commission.

Eventos de ocurrencia/finalización no retenidos

En el siguiente gráfico se muestra el estado de evento de un evento de ocurrencia/finalización no retenido:

A Evento inactivo

B Evento activo

1 Ocurrencia de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial y se notifica, en función de la gravedad.

2 Finalización de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial.

Eventos de ocurrencia/finalización retenidos

En el siguiente gráfico se muestra el estado de evento de un evento de ocurrencia/finalización retenido:

A Evento inactivo

B Evento activo

C Evento retenido

1 Ocurrencia de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial y se notifica, en función de la gravedad.

2 Finalización de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial.

3 Restablecimiento de evento: se incluye una marca de tiempo en el comando de restablecimiento, que se registra en un historial de funcionamiento. Todos los eventos retenidos se restablecen.

El gráfico siguiente muestra el estado de evento de un evento retenido en el que se intenta un restablecimiento antes de la finalización del evento:

A Evento inactivo

B Evento activo

C Evento retenido

1 Ocurrencia de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial y se notifica, en función de la gravedad.

2 Restablecimiento de evento: el comando de restablecimiento obtiene una marca de tiempo y se registra en el historial de funcionamiento, pero no tiene ningún efecto en el evento 1 de MicroLogic Active, ya que no se ha finalizado el evento externo.

3 Finalización de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial.

4 Restablecimiento de evento: se incluye una marca de tiempo en el comando de restablecimiento, que se registra en un historial de funcionamiento. Todos los eventos retenidos se restablecen.

En el siguiente gráfico se muestra el estado de evento de un evento recurrente de ocurrencia/finalización retenido:

A Evento inactivo

B Evento activo

C Evento retenido

1 Ocurrencia de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial y se notifica, en función de la gravedad.

2 Finalización de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial.

3 Restablecimiento de evento: se incluye una marca de tiempo en el comando de restablecimiento, que se registra en un historial de funcionamiento. Todos los eventos retenidos se restablecen.

Eventos instantáneos no retenidos

En el siguiente gráfico se muestra el estado de evento de un evento instantáneo no retenido:

A Evento inactivo

1 Ocurrencia de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial y se notifica, en función de la gravedad.

Eventos instantáneos retenidos

En el siguiente gráfico se muestra el estado de evento de un evento instantáneo retenido:

A Evento inactivo

C Evento retenido

1 Ocurrencia de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial y se notifica, en función de la gravedad.

2 Restablecimiento de evento: se incluye una marca de tiempo en el comando de restablecimiento, que se registra en un historial de funcionamiento. Todos los eventos retenidos se restablecen.

En el siguiente gráfico se muestra el estado de evento de un evento recurrente instantáneo retenido:

A Evento inactivo

C Evento retenido

1 Ocurrencia de evento: se incluye una marca de tiempo en el evento, que se registra en un historial y se notifica, en función de la gravedad.

2 Restablecimiento de evento: se incluye una marca de tiempo en el comando de restablecimiento, que se registra en un historial de funcionamiento. Todos los eventos retenidos se restablecen.

Restablecimiento de eventos de disparo retenidos

Los eventos de disparo retenidos pueden restablecerse pulsando Botón en la parte frontal de la unidad de control MicroLogic Active durante 3-15 segundos y, a continuación, soltando Botón .

Los comandos de restablecimiento no se dirigen a eventos de disparo específicos. Se restablecen todos los estados de eventos de disparo retenidos que gestiona la unidad de control MicroLogic Active y se borran todos los indicadores LED de causa del disparo.

El comando de restablecimiento genera el siguiente evento:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1307 (4871)

Reinicio de alarma

Funcionamiento

Baja

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?