DOCA0265ES-07

Página de inicio de Go2SE

@TW: topic shared between DOCA0265, DOCA0284 and DOCA0285

Presentación

Cuando se escanea el código QR de la parte frontal de un interruptor automático MasterPacT MTZ con un smartphone que tenga instalado un lector de códigos QR y esté conectado a Internet, aparece la página de inicio de Go2SE.

En la página de destino se muestra lo siguiente:

  • Información sobre la unidad de control MicroLogic Active, incluida la información de trazabilidad.

  • ID de Zigbee y código de instalación de la unidad de control MicroLogic Active AP/EP.

  • Una lista de menús.

Descripción de la página de inicio

Es posible acceder a la página de inicio desde smartphones Android y iOS. Muestra la misma lista de menús con ligeras diferencias en la presentación.

En la página de inicio se muestran los siguientes elementos:

  • Imagen del producto

  • Enlaces para registrar el producto

  • Descripción general

    • Número de serie

    • Referencia

    • Descripción

  • Centro de recursos

    • Acceso a todos los documentos

      • Hojas de instrucciones

      • Guías de usuario

      • Folletos

      • Declaraciones de conformidad

    • Acceso a los documentos clasificados por uso:

      • Instalación

      • Funcionamiento

      • Mantenimiento

      • Supervisión

      • Ciberseguridad

    • Datos ambientales

    • Piezas de repuesto

  • Soporte

Número de serie

El número de serie proporciona trazabilidad al codificar la fecha de fabricación y la ubicación de la unidad de control MicroLogic Active.

ID de Zigbee y código de instalación

TBC in next wave@Osman

Haga clic en Más detalles para obtener el ID de Zigbee y el código de instalación. Si se usa la detección selectiva, el ID de Zigbee permite detectar una unidad de control MicroLogic Active AP/EP con un Panel Server.

El ID de Zigbee (dirección IEEE) es un número hexadecimal de 16 caracteres, por ejemplo, 8C6FB9FFFEF7A574.

El código de instalación es un número hexadecimal de 36 caracteres, por ejemplo, 1F4A547964BC254A1F4A547964BC254ABC12.

Aplicación mySchneider

Al seleccionar esta aplicación, se accede a la aplicación móvil de atención al cliente de Schneider Electric mySchneider, que se puede descargar en smartphones Android y iOS. Para conocer la compatibilidad de los smartphones, compruébela en la tienda de aplicaciones. La aplicación Customer Care ofrece instrucciones de autoservicio y acceso fácil a información y ayuda experta.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?