DOCA0265ES-07

Mensajes de eventos emergentes

Tipos de mensajes de eventos y prioridades

Cuando la unidad de control MicroLogic Active detecta cualquiera de los siguientes eventos, aparece un mensaje emergente en el siguiente orden de prioridad:

  • Disparo

  • Alarma de gravedad alta

  • Alarma de gravedad media

Un mensaje de evento anulará cualquier otro mensaje de evento de menor prioridad.

El mensaje de evento anulará la visualización de los modos de desplazamiento de Vista rápida y de navegación por árbol.

Visualización de mensajes de disparo y alarma emergentes

Tipo de mensaje

Descripción

Ejemplo

Disparo

Cuando se produce un disparo, aparece un mensaje de disparo en una pantalla roja.

También se muestra un código QR. Escanee el código QR para acceder a las Instrucciones a seguir después de un disparo, que le ayudarán a reconocer el disparo y restablecer el interruptor automático.

Para los disparos debidos a un fallo eléctrico, pulse OK para ver los detalles del evento de disparo.

Para los viajes debidos a una comprobación automática de MicroLogic Active, no se proporcionan detalles sobre el disparo. Pulse OK para cerrar el mensaje de disparo.

Alarma de gravedad alta

Cuando se produce una alarma de gravedad alta, el mensaje correspondiente se muestra en una pantalla roja.

Pulse OK para cerrar el mensaje de alarma. No se facilitan detalles sobre los eventos de alarma.

Alarma de gravedad media

Cuando se produce una alarma de gravedad media, el mensaje correspondiente se muestra en una pantalla naranja.

Pulse OK para cerrar el mensaje de alarma. No se facilitan detalles sobre los eventos de alarma.

Gestión de mensajes de disparo y alarma emergentes

Un mensaje de disparo o alarma indica que se ha producido un evento de funcionamiento potencialmente grave. Para solucionar el evento, siga los pasos que se indican a continuación:

Paso

Acción

1

Cuando aparezca el mensaje de evento de disparo o alarma, pulse OK.

En la pantalla se mostrará un mensaje en el que se explicará el contexto del disparo.

2

Tras leer el mensaje explicativo, tome las medidas correctivas necesarias para solucionar la situación que provoca el disparo o la alarma.

3

Una vez resuelta la causa del evento, pulse OK para cerrar la ventana emergente de alarma o el contexto del disparo.

4

Si el evento está retenido, pulse Botón durante tres segundos para restablecer el evento retenido y revertir el color de la barra Status a verde.

NOTA: Puede saltarse los pasos 3 y 4 pulsando Botón mientras está abierta la ventana emergente. En este caso, la ventana emergente se cierra, el evento retenido se restablece y el color de la barra Status vuelve a ser verde.

Para ver los eventos del historial de disparos y del historial de alarmas, acceda a Alarma/Historial en el modo de navegación de árbol.

Para obtener información sobre la acción recomendada en cada evento, consulte en esta guía la descripción de la función que genera el evento y el documento relevante:

  • Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ1 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

  • Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ2/MTZ3 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

Para obtener información acerca de cómo manejan los eventos las unidades de control MicroLogic Active, consulte Gestión de eventos.

Validación de un mensaje emergente

En el ejemplo siguiente se muestra cómo validar un mensaje de disparo emergente.

Paso

Acción

Pantalla

1

Aparece un mensaje de disparo emergente en la pantalla.

2

Pulse OK para cerrar el mensaje emergente y ver los detalles del disparo.

Si aparece una barra de desplazamiento en la parte derecha de la pantalla, pulse el botón hacia abajo para ver más detalles sobre el evento del disparo.

3

Escanee el código QR para acceder a Instrucciones a seguir después de un disparo.

4

Después de leer el contexto del disparo, pulse OK para cerrar la pantalla de contexto del disparo y volver a la Pantalla de inicio de LSIG.

NOTA: Los pasos 2 y 3 no están disponibles para eventos de alarma ni para disparos debidos a una comprobación automática de MicroLogic Active.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?