Menú de protección
Descripción
El menú Protección contiene los siguientes submenús:
|
Nivel 1 |
Nivel 2 |
Nivel 3 |
Descripción de la función |
|---|---|---|---|
|
Menú de navegación de árbol |
Protección |
Protección estándar |
Muestra los ajustes de protección estándar. |
|
Protección ERMS |
Muestra los ajustes de protección de ERMS. |
||
|
Protección del neutro(1) |
Muestra los ajustes de protección del neutro. |
||
|
Protecciones avanzadas |
Ajustes de las funciones de protección avanzada. |
||
|
(1) Se aplica a los interruptores automáticos tetrapolares y los interruptores automáticos tripolares con la opción ENCT. |
|||
Ajustes activos
Los ajustes activos que usan las funciones de protección estándar se muestran en las pantallas de Vista rápida y la Pantalla de inicio de LSIG.
-
Si las pantallas tienen un fondo negro, indica que se están usando los ajustes de protección estándar.
-
Si las pantallas tienen un fondo azul, indica que se están usando los ajustes de protección de ERMS.
Los ajustes del menú Protección son los ajustes definidos mediante el Procedimiento de configuración de la protección estándar o el software EcoStruxure Power Commission. Estos pueden diferir de los ajustes que usan las funciones de protección cuando los ajustes de respaldo están activos.
Protección estándar
En el menú Protección estándar se muestran los ajustes de protección estándar que se usan cuando no está activado ERMS. No es posible configurar los ajustes de protección desde este menú.
|
Nivel 3 |
Nivel 4 |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|
|
Protección estándar |
L |
Protección estándar contra sobrecorriente de largo retardo |
|
S |
Protección estándar contra sobrecorriente de corto retardo |
|
|
I |
Protección estándar contra sobrecorriente instantánea |
|
|
G |
Protección estándar de defecto a tierra |
Para establecer las funciones de protección estándar, consulte:
Protección ERMS
En el menú Protección ERMS se muestran los ajustes de protección estándar que se usan cuando está activado ERMS. No es posible configurar los ajustes de protección desde este menú.
|
Nivel 3 |
Nivel 4 |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|
|
Protección ERMS |
L |
Protección ERMS contra sobrecorriente de largo retardo |
|
S |
Protección ERMS contra sobrecorriente de corto retardo |
|
|
I |
Protección ERMS contra sobrecorriente instantánea |
|
|
G |
Protección ERMS de defecto a tierra |
Protección del neutro
En el menú Protección del neutro se muestran los ajustes de la protección del neutro. No es posible configurar los ajustes de protección desde este menú.
|
Nivel 3 |
Nivel 4 |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|
|
Protección del neutro(1) |
Número de polos |
Número de polos 3P o 4P, solo para visualización. |
|
Ir (A) |
Umbral de protección contra sobrecorriente de largo retardo Ir expresado en amperios, solo para visualización. |
|
|
Protección |
Permite ajustar el tipo de protección del neutro:
|
|
|
IN (A) |
Corriente eficaz en neutro, solo para visualización. |
|
|
(1) Se aplica a los interruptores automáticos tetrapolares y los interruptores automáticos tripolares con la opción ENCT. |
||
Para configurar las funciones de protección del neutro, consulte Protección del neutro.
Protección avanzada
En el menú Protección avanzada se muestran los ajustes de protección contra infratensión y sobretensión. Desde este menú se pueden configurar los ajustes de protección.
|
Nivel 3 |
Nivel 4 |
Nivel 5 |
Nombre del parámetro |
|---|---|---|---|
|
Protecciones avanzadas |
Subtensión |
Activación |
Permite desactivar o activar y configurar el modo de protección contra infratensión:
|
|
Acción |
Seleccione la acción que se realizará cuando se active la protección contra infratensión:
|
||
|
Tipo |
Seleccione el tipo de tensión que desea supervisar:
|
||
|
Vmin |
Umbral de protección contra infratensión |
||
|
tVmin |
Temporización de la protección contra infratensión |
||
|
Sobretensión |
Activación |
Permite desactivar o activar y configurar el modo de protección contra sobretensión:
|
|
|
Acción |
Seleccione la acción que se realizará cuando se active la protección contra sobretensión:
|
||
|
Tipo |
Seleccione el tipo de tensión que desea supervisar:
|
||
|
Vmax |
Umbral de protección contra sobretensión |
||
|
tVmax |
Temporización de protección contra sobretensión |
Para configurar las funciones de protección avanzadas, consulte: