DOCA0265ES-07

Protección del neutro

Presentación

La función de protección contra sobrecorriente de largo retardo tiene como misión la protección del neutro.

Disponibilidad

La protección del neutro está disponible en:

  • Unidades de control MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0 para la norma IEC

  • Interruptores automáticos tripolares con la opción ENCT (External Neutral Current Transformer, transformador externo de corriente del neutro) para medir la corriente del neutro. Para obtener información acerca de la instalación de ENCT, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NHA14388.

  • Interruptores automáticos tetrapolares

NOTA: Si no se usa un ENCT, cortocircuite los terminales T1 y T2.

Descripción

En los puntos en los que la sección transversal del conductor neutro sea al menos equivalente a la del conductor de fase y, además, la corriente del neutro no se espera que supere el valor del conductor de fase, no será necesario suministrar protección contra sobrecorriente para el conductor neutro.

El conductor neutro deberá contar con protección contra sobrecorriente si:

  • La sección transversal del conductor neutro es inferior a la de los conductores de fase.

  • Se han instalado cargas no lineales que generan armónicos de rango 3 o múltiplos de 3.

El corte del neutro puede ser necesario por razones funcionales (esquema multifuente) o de seguridad (trabajo sin tensión).

En resumen, el conductor neutro puede ser:

  • No distribuido (interruptor automático tripolar)

  • Distribuido, no cortado y no protegido (interruptor automático tripolar)

  • Distribuido, no cortado pero protegido (interruptor automático tripolar con opción ENCT)

  • Distribuido, cortado y protegido (interruptor automático tetrapolar)

Las unidades de control MicroLogic Active son adecuadas para cualquier tipo de protección. Incorporan la función OSN (del inglés Oversized Neutral, neutro sobredimensionado), que gestiona la protección del conductor neutro ante la presencia de corrientes armónicas de tercer orden (y múltiplos de estas).

Interruptor automático

Posibilidades

Protección del neutro

Interruptor automático tripolar

3P, 3D

Desactivada

Interruptor automático tripolar con opción ENCT

3P, 3D

Desactivada

3P, 3D + N/2

Neutro mitad

3P, 3D + N

Neutro completo

3P, 3D + OSN

Neutro sobredimensionado

Interruptor automático tetrapolar

4P, 3D

Desactivada

4P, 3D + N/2

Neutro mitad

4P, 4D

Neutro completo

4P, 4D + OSN

Neutro sobredimensionado

P: Polo, D: Unidad de control, N: Protección del neutro

Principio de funcionamiento

La protección del neutro tiene características idénticas a la protección de las fases:

  • Su umbral es proporcional al umbral de protección de largo retardo Ir.

  • Presenta los mismos valores de temporización tr que la protección de largo retardo.

  • Sus protecciones de corto retardo e instantáneo son idénticas.

Declaración del transformador externo de corriente neutra (ENCT) en interruptores automáticos tripolares

En los interruptores automáticos 3P, la opción ENCT debe declararse de una de las siguientes maneras:

  • En la pantalla de MicroLogic Active, desde el menú de navegación de árbol, en Configuración > Medidas > Tipo de sistema > ENCT

  • Con el software EcoStruxure Power Commission

Ajuste de la protección del neutro para interruptores automáticos tripolares y tetrapolares

En la tabla siguiente se muestran los valores de ajuste de la protección de largo retardo del neutro, así como el umbral correspondiente al tipo de protección del neutro seleccionada:

Tipo de protección del neutro

Valor umbral del neutro

OFF

Sin protección para el neutro

N/2 (ajuste de fábrica)

Ir/2

N

Ir

Sobredim. N

Tripolar (ENCT)

1,6 × Ir

Cuatro polos

1,6 x Ir limitado a In

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?