Sustituir la unidad de control MicroLogic Active
Indicaciones de seguridad
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Definición del procedimiento
|
Características del procedimiento |
Descripción |
|---|---|
|
Acción |
|
|
Objetivo |
|
|
Frecuencia |
A petición |
|
Indicaciones especiales |
– |
|
Herramientas necesarias |
|
|
Procedimiento de extracción
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
No dañe ningún cable de un mazo de cables. Cualquier
daño que se produzca podría requerir la sustitución
del mazo de cables o el bloque de corte.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
ATENCIÓN |
|---|
|
CABLES DESCONECTADOS O SUELTOS
Al retirar un bornero, tire de él sujetándolo
por los lados, no por los cables.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
El siguiente procedimiento se aplica a los interruptores automáticos MasterPacT MTZ1 y MasterPacT MTZ2/MTZ3, a menos que se indique lo contrario.
|
Paso |
Acción |
Ilustración |
|---|---|---|
|
1 |
Antes de trabajar en el equipo, prepare el interruptor automático MasterPacT MTZ1 o el interruptor automático MasterPacT MTZ2/MTZ3. NOTA: No es necesario desatornillar la tapa de los
bloques de terminales. Se recomienda mantenerla en su sitio.
|
![]() |
|
2 |
Retire y deseche la batería de acuerdo con las instrucciones de fin de vida útil. |
|
|
3 |
Desatornille los dos tornillos de la unidad de control MicroLogic Active con un destornillador Torx T20. |
![]() |
|
4 |
Extraiga con cuidado la unidad de control MicroLogic Active. No es necesario retirar el conector configurador ni el conector del sensor. |
|
|
5 |
Desenganche el conector del microinterruptor opcional de la parte superior izquierda, situado en la parte posterior de la unidad de control MicroLogic Active. |
|
|
6 |
Presione el clip del conector y desacople el conector de la parte inferior izquierda, situado en la parte posterior de la unidad de control MicroLogic Active. Extraiga el cableado de su carcasa y consérvelo para la instalación de la nueva unidad de control MicroLogic Active. |
![]() |
|
7 |
Si está instalado el módulo opcional BCIM:
|
![]() |
|
8 |
Elimine la unidad de control MicroLogic Active de acuerdo con las instrucciones de fin de vida útil. |
Procedimiento de instalación
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico fLASh
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
El siguiente procedimiento se aplica a los interruptores automáticos MasterPacT MTZ1 y MasterPacT MTZ2/MTZ3, a menos que se indique lo contrario.
|
Paso |
Acción |
Ilustración |
|---|---|---|
|
1 |
Compruebe la referencia comercial de la unidad de control MicroLogic Active. |
|
|
2 |
Retire la banda de la batería para activar esta última, tal y como se describe en las hojas de instrucciones de los interruptores automáticos MasterPacT MTZ. |
|
|
3 |
Compruebe la batería mediante el Botón |
|
|
4 |
Acople del conector de la parte inferior izquierda, situado en la parte posterior de la unidad de control MicroLogic Active. Guíe el cableado a través de su carcasa. |
![]() |
|
5 |
Si se ha instalado el conector de microinterruptor opcional:
|
|
|
6 |
Si se ha instalado el módulo opcional BCIM:
|
![]() |
|
7 |
Instale cuidadosamente la unidad de control MicroLogic Active en la base de tal modo que los cables no queden atrapados ni dañados. |
![]() |
|
8 |
Mientras aplica presión a la unidad de control, apriete los tornillos MicroLogic Active con la ayuda de un destornillador Torx T20:
|
![]() |
|
9 |
Realice una apertura o un cierre manual del interruptor automático (siga el procedimiento Mecanismo NII_ZA_1 en Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic Active - Procedimientos de mantenimiento del usuario final). |
|
|
10 |
Vuelva a colocar la cubierta frontal del interruptor automático. |
PELIGRO
ATENCIÓN