Configurar la unidad de control MicroLogic Active de recambio
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Una vez finalizada la sustitución, deben configurarse los parámetros en la unidad de control MicroLogic Active de recambio. El procedimiento de configuración varía según el tipo de sustitución.
Configuración después de sustituir la unidad de control MicroLogic Active
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Compruebe que se haya extraído la banda de la batería. |
|
2 |
Si está instalado, configure el módulo BCIM. |
|
3 |
Configure la información del interruptor automático para la unidad de control MicroLogic Active E/EP/Ei de recambio en la HMI de MicroLogic Active. |
|
4 |
Configure manualmente los ajustes de protección y otros ajustes de la unidad de control MicroLogic Active E/EP/Ei de recambio en la HMI de MicroLogic Active.
|
|
5 |
En el caso de que se sustituya la unidad de control MicroLogic Active 5.0 A/E por la unidad de control MicroLogic Active 6.0 E, o la unidad de control MicroLogic Active 5.0 AP/EP por la unidad de control MicroLogic Active 6.0 EP, desactive manualmente la protección de defecto a tierra con el software EcoStruxure Power Commission. |
PELIGRO