DOCA0265ES-07

Configuración de la protección de acuerdo con la norma UL489SE

Presentación

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Solo personal cualificado debe ser el encargado de configurar y preparar el interruptor automático, usando para ello los resultados del estudio del sistema de protección de la instalación.
  • Durante la puesta en marcha de la instalación y después de cualquier modificación, compruebe que la configuración de MicroLogic Active y los ajustes de las funciones de protección sean acordes con los resultados de este estudio.
  • Las funciones de protección de MicroLogic Active se ajustan al valor mínimo de manera predeterminada.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

El procedimiento para configurar un ajuste de protección es conforme a la norma UL489SE. Está protegido por una sesión de edición exclusiva y un procedimiento de dos pasos para enviar y aplicar cambios de ajustes.

La sesión de edición exclusiva significa que sólo se puede acceder con una interfaz a la vez y establecer ajustes de protección. El acceso desde otras interfaces está bloqueado cuando hay una sesión de edición abierta.

Durante la sesión de edición, la protección activa proporcionada por la unidad de control MicroLogic Active no se ve afectada hasta que se aplican los nuevos ajustes. Si los nuevos ajustes se cancelan o transcurre el tiempo de espera de la sesión de edición antes de que se apliquen, se mantienen los ajustes activos.

Los ajustes para las funciones de protección estándar se pueden establecer desde las interfaces siguientes:

  • En la HMI de MicroLogic Active, pulsando el botón Configuración de protección (protegido por código PIN), y navegando hasta el área de protección correspondiente. Consulte Procedimiento de configuración de la protección estándar.

    Si se interrumpe la alimentación de la unidad de control MicroLogic Active, use la Mobile Power Pack para activar el procedimiento de ajuste de la protección en la HMI de MicroLogic Active.

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con la EcoStruxure Power Device (protegida con contraseña)

  • Enviando comandos de ajuste mediante la red de comunicación por cable (cuando el parámetro Configuración remota está configurado en ON).

    Para obtener información sobre la comunicación a través del protocolo Modbus, consulte DOCA0384•• Interruptores automáticos MasterPacT, ComPacT, PowerPacT - Comunicación Modbus  -Guía del usuario.

Los ajustes de las funciones de protección avanzada pueden configurarse en la pantalla MicroLogic Active, desde el menú de navegación de árbol, en Protección > Protecciones avanzadas (protegido por código PIN).

Para obtener más información sobre la gestión de contraseñas y códigos PIN, consulte Gestión de accesos.

Los ajustes de protección que se muestran en la Vista rápida son los ajustes estándar de protección activos que se aplican durante la instalación.

Sesión de edición para seleccionar y cambiar ajustes de protección

Una sesión de edición tiene las siguientes características:

  • Sólo puede haber una sesión de edición abierta a la vez. El acceso a los ajustes de protección desde otras interfaces se bloquea cuando se abre una sesión de edición. Si ya hay una sesión abierta, aparece un aviso emergente.

  • Hay un tiempo de espera de cinco minutos para enviar y aplicar los nuevos ajustes. El tiempo de espera de la sesión finaliza de la siguiente manera:

    • Cinco minutos después de abrir la sesión, si no se envían los nuevos ajustes.

    • Cinco minutos después de enviar los nuevos ajustes, si no se aplican.

  • Una vez aplicados los nuevos ajustes, pulse Aplicar configuración en la pantalla para cerrar la sesión.

  • Al cambiar los ajustes de protección, se pueden configurar todas las funciones de protección en una sesión de edición. Se requiere un paso de envío después de realizar cambios en cada función de protección, y un paso de aplicación para aplicar todos los nuevos ajustes. Los ajustes activos se mantienen hasta que se ejecuta el paso de aplicación.

Procedimiento de dos pasos para enviar y aplicar los ajustes de protección

El procedimiento para cambiar ajustes de protección requiere el envío y la aplicación de los nuevos ajustes en dos pasos consecutivos:

Paso

Acción

1

Enviar los nuevos ajustes

Seleccione los nuevos ajustes necesarios y envíelos. Los nuevos ajustes se muestran para que pueda comprobar que son correctos antes de aplicarlos. Revíselos para confirmar que sean correctos.

2

Aplicar los nuevos ajustes

Aplique los nuevos ajustes. Los ajustes de protección activos existentes son sustituidos por los nuevos ajustes.

Para obtener más información sobre el procedimiento para cambiar ajustes de protección en la pantalla de MicroLogic Active, consulte Procedimiento de configuración de la protección.

Trazabilidad de modificación de ajustes

Al cambiar los ajustes de protección se genera uno de los eventos siguientes, en función de la interfaz utilizada para cambiar los ajustes:

Código

Eventos

Historial

Gravedad

0x1100 (4352)

Protección cambiada por HMI

Protección

Baja

0x1108 (4360)

Protección cambiada por comunicación

Protección

Baja

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?