DOCA0265ES-07

Conexión USB

Descripción

Desde un PC que tenga instalado el software EcoStruxure Power Commission podrá acceder a todas las funciones de supervisión y control de la unidad de control MicroLogic Active conectando directamente un PC al puerto USB-C de la unidad de control.

Requisitos previos para usar una conexión USB

Los requisitos previos para establecer una conexión USB son:

  • Debe tener el controlador USB instalado en el PC.

  • Debe tener acceso físico a la unidad de control MicroLogic Active para conectar el cable directamente al puerto USB-C de dicha unidad.

  • Debe disponer de un cable USB-A a USB-C (RS PRO, referencia 251-3298) para conectar el puerto USB del PC al puerto USB-C de la unidad de control MicroLogic Active.

Conexión de un PC con el software EcoStruxure Power Commission al puerto USB-C

Siga los pasos que se indican a continuación para conectarse a la unidad de control MicroLogic Active a través del puerto mini-USB.

Paso

Acción

1

Conecte su PC al puerto USB-C de la unidad de control MicroLogic Active mediante un cable USB-A a USB-C.

El PC suministrará alimentación a la unidad de control MicroLogic Active si es necesario.

2

Inicie el software EcoStruxure Power Commission en el PC e inicie sesión.

3

En la página de inicio de EcoStruxure Power Commission, conéctese a la unidad de control MicroLogic Active. Existen distintas maneras de conectar el software EcoStruxure Power Commission a la unidad de control MicroLogic Active, en función de si se trata de la primera conexión y de cómo se ha detectado el aparato. Para obtener más información, consulte EcoStruxure Power Commission Ayuda en línea.

4

Si conecta el software EcoStruxure Power Commission a la unidad de control MicroLogic Active, tendrá acceso a todas las funciones del software.

Modo de prueba de la unidad de control

El modo de prueba está disponible cuando el software EcoStruxure Power Commission está conectado al dispositivo a través de un PC conectado al puerto USB-C de la unidad de control MicroLogic Active. Para obtener más información, consulte EcoStruxure Power Commission Ayuda en línea.

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1301 (4865)

Conexión en el puerto USB

Funcionamiento

Baja

0x1302 (4866)

Unidad de control en modo de prueba

Diagnóstico

Baja

0x1303 (4867)

Prueba de inyección en curso

Diagnóstico

Baja

0x1304 (4868)

Prueba cancelada por el usuario

Diagnóstico

Baja

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x1301 (4865)

Conexión en el puerto USB

No desconecte el puerto USB antes de cerrar el software EcoStruxure Power Commission.

0x1302 (4866)

Unidad de control en modo de prueba

Salga del modo de prueba después de la prueba.

0x1303 (4867)

Prueba de inyección en curso

Espere a que se complete la prueba.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?