DOCA0265ES-07

Conexión USB On-The-Go (OTG)

Descripción

Mediante una conexión USB OTG, puede acceder a la unidad de control MicroLogic Active desde un smartphone Android que ejecute la EcoStruxure Power Device. Esta aplicación ofrece una interfaz orientada a tareas con la unidad de control.

NOTA: USB OTG solo es accesible desde un smartphone Android.

Requisitos previos para usar una conexión USB OTG

Los requisitos previos para establecer una conexión USB OTG son:

  • Debe tener un smartphone con la EcoStruxure Power Device instalada.

  • El smartphone debe ser compatible con Android 4.4 o superior.

  • Debe tener acceso físico a la unidad de control MicroLogic Active para conectar el cable directamente al puerto USB-C de dicha unidad.

  • Debe disponer de un adaptador USB OTG (no suministrado) y de un cable USB-A a USB-C (RS PRO, referencia 251-3298) para conectar el puerto USB del smartphone al puerto USB-C de la unidad de control MicroLogic Active.

NOTA: Si no dispone de un adaptador USB OTG, puede utilizar un cable USB-C a USB-C (RS PRO, referencia 236-8998) para conectar el puerto USB del smartphone al puerto USB-C de la unidad de control MicroLogic Active. En este caso, el smartphone no suministrará alimentación a la unidad de control MicroLogic Active.

Conexión de un smartphone con la EcoStruxure Power Device al puerto USB-C

Siga los pasos que se indican a continuación para conectarse a la unidad de control MicroLogic Active a través del puerto USB-C.

Paso

Acción

1

Conecte el smartphone al puerto USB-C de la unidad de control MicroLogic Active mediante un adaptador USB OTG y un cable USB-A a USB-C.

El smartphone suministrará alimentación a la unidad de control MicroLogic Active si es necesario.

2

Inicie la EcoStruxure Power Device en el smartphone.

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1301 (4865)

Conexión en el puerto USB

Funcionamiento

Baja

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?