NHA2779006-12

Sperren/Entsperren

Mit der Sperrfunktion können Sie einen Messgerätbildschirm als Standardbildschirm einstellen. Ein gesperrter Bildschirm verhindert nicht, dass Sie zu anderen Displaybildschirmen scrollen können. Wenn das manuelle Scrollen beendet wurde, zeigt das Messgerät nach vier Minuten Inaktivität wieder den (gesperrten) Standardbildschirm an.

Sie können mithilfe der Tasten auf dem Messgerät-Displaybildschirm jeden Bildschirm sperren oder entsperren.

So sperren/entsperren Sie einen Messgerätbildschirm:

  • Halten Sie die Aufwärts- und OK-Tasten 2 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um einen Messgerätbildschirm zu sperren bzw. zu entsperren.

HINWEIS:

Sie können nur die Anzeigeparameter sperren.

Bei einem gesperrten Messgerätbildschirm können Sie nicht in den Modus „Setup“ oder „Clear“ wechseln.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.