NHA2779006-11

Prognostizierter Mittelwert

Das Messgerät berechnet den prognostizierten Mittelwert für das Ende des aktuellen Intervalls in kW, kVAr und kVA unter Berücksichtigung des bisherigen Energieverbrauchs innerhalb des aktuellen Intervalls (bzw. Teilintervalls) und der aktuellen Verbrauchsrate.

Der prognostizierte Mittelwert wird gemäß der Aktualisierungsrate des Messgeräts aktualisiert.

In der nachstehenden Abbildung wird veranschaulicht, wie sich eine Laständerung auf den prognostizierten Mittelwert in einem Intervall auswirken kann. In diesem Beispiel ist das Intervall auf 15 Minuten eingestellt.

Prognostizierte Mittelwertintervalle

A Intervallstart E Laständerung
B Mittelwert für letztes vollständiges Intervall F Prognostizierter Mittelwert, wenn während des Intervalls eine Last hinzugefügt wird. Der prognostizierte Mittelwert erhöht sich entsprechend der gestiegenen Nachfrage
C 15-Minuten-Intervall G Prognostizierter Mittelwert, wenn keine Last hinzugefügt wird
D Teilintervall H Uhrzeit

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?