NHA2779006-12

Übersicht

Die Einrichtungsparameter des Messgeräts können über seine RS-485-Kommunikationsschnittstelle konfiguriert werden.

Das Messgerät enthält werkseitig konfigurierte Voreinstellungen für die RS-485-Kommunikationsschnittstelle. Vor der Verbindung des Messgeräts mit dem RS-485-Netzwerk müssen die Werkeinstellungen geändert werden. Für die Konfiguration der RS-485-Schnittstelle benötigen Sie:

  • ION Setup

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.