NHA2779006-11

Gesamtleistungsberechnung für die Genauigkeitsprüfung

Die Genauigkeitsprüfung gibt das gleiche Testsignal (Gesamtleistung) an den Eichzähler und an das zu prüfende Messgerät aus.

Die Gesamtleistung wird wie folgt berechnet, wobei:

  • Ptot = Gesamtmomentanleistung in Kilowatt (kW)

  • VLN = Phase-Neutral-Spannung am Testpunkt in Volt (V)

  • I = Strom am Testpunkt in Ampere (A)

  • LF = Leistungsfaktor

Das Ergebnis der Berechnung wird auf die nächste ganze Zahl aufgerundet.

Bei einem symmetrischen 3-Phasen-System in Sternschaltung:

Ptot = 3 x VLN x I x LF x 1 kW/1000 W

for the kW/W conversion, would it not be simpler just to multiply by 0.001? The units are specified in the list below so the unit conversion aspect is covered already.
HINWEIS: Ein symmetrisches 3-Phasen-System setzt voraus, dass die Werte für Spannung, Strom und Leistungsfaktor für alle Phasen gleich sind.

Bei einem 1-Phasen-System:

Ptot = VLN x I x LF x 1 kW/1000W

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?