NHA2779006-12

Serielle Kommunikationsschnittstelle

Das Messgerät unterstützt die serielle Kommunikation über die RS-485-Schnittstelle. Über einen einzigen RS-485-Bus können bis zu 32 Geräte verbunden werden.

In einem RS-485-Netzwerk gibt es ein Master-Gerät – normalerweise ein Ethernet-RS-485-Gateway. Dieses Gerät bietet die Voraussetzungen für die RS-485-Kommunikation mit mehreren Slave-Geräten (z. B. Messgeräten). Bei Anwendungen, für die nur ein eigens dafür bestimmter Computer für die Kommunikation mit den Slave-Geräten erforderlich ist, kann ein RS-232/RS-485-Konverter als Master-Gerät verwendet werden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.